This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TLC555:VT 未初始化

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/736618/tina-spice-tlc555-vt-not-initialized

器件型号:TLC555
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

客户希望使用 TLC555对设计进行仿真、并从 TI.com 产品文件夹中获取了 PSpice 模型。
他发现它不起作用。 很明显,参数“VT”不是初始化的,而是在不同的方程式中使用:

您能检查一下吗?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博城
    您的客户使用哪种仿真器?
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John Miller、  

    我使用了 Xedition AMS VX.2.2 (Mentor Simulator)。

    此致、

    Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    在 TINA 和 PSpice 中、参数 VT 看起来是一个等于25.86mV 的常数。
    这与 理论计算一致 、其中 VT = kT/q、其中 k 是玻尔兹曼常数、T 是以开尔文为单位的温度、q 是电子的单位电荷。

    该模型最初是为 TINA 和 PSpice 构建的、因此它使用内置的 VT 参数。
    我们无法访问概要工具、因此无法根据其工具定制模型。

    作为一种权变措施、如果客户 的工具支持、则可以尝试设置全局参数 VT = 25.86mV。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nils、

    可以解决您的问题吗?

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、

    感谢您的帮助、我解决了我的问题。

    此致、Nils