请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC555 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
客户希望使用 TLC555对设计进行仿真、并从 TI.com 产品文件夹中获取了 PSpice 模型。
他发现它不起作用。 很明显,参数“VT”不是初始化的,而是在不同的方程式中使用:
您能检查一下吗?
此致 Bernd
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nils、
在 TINA 和 PSpice 中、参数 VT 看起来是一个等于25.86mV 的常数。
这与 理论计算一致 、其中 VT = kT/q、其中 k 是玻尔兹曼常数、T 是以开尔文为单位的温度、q 是电子的单位电荷。
该模型最初是为 TINA 和 PSpice 构建的、因此它使用内置的 VT 参数。
我们无法访问概要工具、因此无法根据其工具定制模型。
作为一种权变措施、如果客户 的工具支持、则可以尝试设置全局参数 VT = 25.86mV。
此致、
John