This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01347:接下来、如何调试 TIDA-01347?

Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01347, DLP660TE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/734476/tida-01347-next-how-can-i-debug-tida-01347

器件型号:TIDA-01347
主题中讨论的其他器件: DLPC4422DLP660TE

我购买两块 TIDA-01347 (0.66" 4K 超高清 EVM 板)。

我的同事使用19V 电压插入电源连接器、导致 我的 TIDA-01347损坏。

我必须修理。

我已更换 IC 两个 PMD1000 (U10、U29)和两个 DLPC4422 (U32、U33)、但现在无法正常启动。

我检查我的电源是否正常,但信号- resetz (TP22,TP23)始终很低。>我认为这是主要原因。

我可以使用 Composer 在编程模式下更新 FW。

图片显示了 RS-232_M 的调试消息、包括 正常和 异常引导。

请帮助我如何调试下一步?

对  

错误

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 DLP 论坛。
    为系统提供19V 电压可能会以不同的方式断开电路板。 分立式元件可能是问题所在、或者12V 电源轨上的一些其他 IC 也可能已损坏。 您需要彻底解决电路板上的问题。

    我将继续、假设您已经尝试对电路板进行重新编程、因为您说过您能够使用 Composer 与新控制器进行通信。

    从调试消息中、我首先猜测似乎与 PMIC 有关。 但是、由于您更换了它们、这可能意味着 PMIC 的外部组件可能是问题所在。 仔细检查两个 PMIC 以及外部元件的电压。 还要检查 FPGA 稳压器的电压、以确保它们正常工作。

    最后、按照原理图上的12V 电压轨查看与该电压轨连接的其他电压轨、并确保所有其他 IC 也是引信元件。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Oscar!
    我已检查 PMD1000、DLPC4422和 FPGA 的所有电源是否正常。
    D10 (FPGA_CONF)在上电时亮起。-->我认为 FPGA 很好。
    如何调试下一步?
    它是否与低功耗模式相关?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    今天、我用示波器测量信号。

    我发现信号 PWRGOOD 和 POSENSE 并不总是保持高电平、而 是定期变为低电平。(附件图片)

    我尝试去 除R661和 R652、信号 PWRGOOD 和 POSENSE 始终保持高电平。

    如何调试下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您能否从 RS_232_S 从控制器发送调试消息、我想了解这些消息的读数。
    关于示波器图像、您正在探测什么信号、因为我只看到一个信号、您将讨论 PWRGOOD 和 POSENSE。

    我还想问您的第一次开机自检中是否出现异常调试消息、该系统是否处于循环中、尝试反复开机但失败、或者您是否尝试开机?

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    图片显示了 RS_232_S 的调试消息、包括正常和异常引导。

    错误

    信号 PWRGOOD 和 POSENSE 在同一波形中测得。

    我 每次都异常地打开我的系统、正常打开是另一件事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我想问您是否可以尝试下载 DLP660TE 的最新固件版本、您可以在 TI 设计 页面的软件部分中找到该版本。 如果您仍有同样的问题、请为我尝试并告知我。

    此致、

    奥斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发布的链接出现问题。 这是 URL
    www.ti.com/.../TIDA-01347
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    坏消息…

    我尝试测量 Posense 和 PWRGOOD、即 TIDA-01347突然短路。
    我感觉很伤心…

    接下来、我必须消除短路问题、并尝试其他操作。

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我的 TIDA-01347已修复、但状态与原始问题相同。

    接下来、我将尝试下载奥斯卡推荐的固件。

    我要问的以下问题:

    固件名称是:Flash_dual_DLPC4422_DLP660TE_LED.img?

    2.勾选并选择需要的项目是什么?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    我想问您、什么工具或程序可以帮助我进行调试?
    如何检查 dlpc4422工作正常或异常?

    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您提到的映像文件是正确的。
    要对电路板进行编程、请确保首先选择映像文件。 然后检查完整的映像下载并取消选中"跳过引导加载程序区域"、并保留所有其他内容不变。 然后您可以开始下载。

    调试消息是我们用于调试系统的主要工具。 目前、请对最新映像进行编程、如果系统仍然无法正常工作、请共享主从映像的调试消息。

    此致、
    奥斯卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    今天、我已经在启动保持模式下下载了新的固件。(连接 J31)。

    接下来、我断开 J31连接并重新启动电源。

    下图是调试消息。

    主器件

    从器件

    状态仍然错误。

    我 的同事说:" PMD1000可能输出我们不知道的 DDP4422信号并显示状态"。

    你怎么看?

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    让我们使此对话脱机。
    我将收到朋友的请求、请接受、我们可以从那里继续。

    此致、
    奥斯卡