主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一个使用论坛上另一篇文章中的.TSM 文件实现 LMR16010的简单原理图。 (TINA/Spice/LMR16010:TINA-TI 的模型)
当我尝试对此电路进行分析时、我会得到一个未找到的工作点警告、并且分析结束。 给出的消息为 组件:U1.D_U100_D74、其中 U1是 LMR16010。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我有一个使用论坛上另一篇文章中的.TSM 文件实现 LMR16010的简单原理图。 (TINA/Spice/LMR16010:TINA-TI 的模型)
当我尝试对此电路进行分析时、我会得到一个未找到的工作点警告、并且分析结束。 给出的消息为 组件:U1.D_U100_D74、其中 U1是 LMR16010。
尊敬的 Andy:
感谢您的参与。
我们在运行瞬态分析时观察到的误差可以通过选中"使用初始条件"来解决、如下图所示。
此外、在原理图中的 PWRGD 和 VOUT 之间添加一个10.2k 的上拉电阻器、如下所示、以消除警告"未连接导线"。
请查找随附的更新 TINA-TI 电路原理图 e2e.ti.com/.../3365.LMR16010-sim.TSC
谢谢、
Vivek Agarwal
尊敬的 Andy:
您可以尝试创建一个稳态测试台、以帮助输出更快地达到稳态(已编程的输出电压)。
请按照以下步骤创建稳态测试台。
步骤1:将输入电源更改为直流电源(如下图所示为12V)、并将参数 SS 的值从默认值"0"更改为"1"。 SS 参数用于更快地观察稳定状态。
步骤2:双击输出电容器、以便为输出电容器提供初始直流电压(5V、如下所示)。
此外、请为您的 reference.e2e.ti.com/.../1526.LMR16010-sim.TSC 找到随附的稳态 TINA-TI .tsc 文件
谢谢、
Vivek Agarwal