This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMR16010:未找到工作点

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMR16010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/636503/tina-spice-lmr16010-operating-point-not-found

器件型号:LMR16010
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我有一个使用论坛上另一篇文章中的.TSM 文件实现 LMR16010的简单原理图。 (TINA/Spice/LMR16010:TINA-TI 的模型)

当我尝试对此电路进行分析时、我会得到一个未找到的工作点警告、并且分析结束。 给出的消息为 组件:U1.D_U100_D74、其中 U1是 LMR16010。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMR16010-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的参与。

    我们在运行瞬态分析时观察到的误差可以通过选中"使用初始条件"来解决、如下图所示。

    此外、在原理图中的 PWRGD 和 VOUT 之间添加一个10.2k 的上拉电阻器、如下所示、以消除警告"未连接导线"。

    请查找随附的更新 TINA-TI 电路原理图 e2e.ti.com/.../3365.LMR16010-sim.TSC

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这起作用了。 昨天发布了我的问题后、我实际上发现了这两个问题。

    但是、仿真运行速度非常慢、比如一小时后达到20ms。 有什么关于如何加快这一速度的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仿真运行速度非常慢、比如一小时后达到20ms。 有什么关于如何加快这一速度的想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您可以尝试创建一个稳态测试台、以帮助输出更快地达到稳态(已编程的输出电压)。

    请按照以下步骤创建稳态测试台。

    步骤1:将输入电源更改为直流电源(如下图所示为12V)、并将参数 SS 的值从默认值"0"更改为"1"。 SS 参数用于更快地观察稳定状态。

     

    步骤2:双击输出电容器、以便为输出电容器提供初始直流电压(5V、如下所示)。

     

    此外、请为您的 reference.e2e.ti.com/.../1526.LMR16010-sim.TSC 找到随附的稳态 TINA-TI .tsc 文件

    谢谢、

    Vivek Agarwal