This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS40170:FET 的变化

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/691440/webench-tools-tps40170-changing-of-fet

器件型号:TPS40170

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS40170是一款同步降压控制器。 因此需要高侧和低侧 FET。

当我们要更改 FET 的默认值时、我们无法单独选择高侧和低侧。 我们必须选择列出的高侧和低侧对 FET。

因此没有"创建自定义零件"按钮。 因此、我们无法自由设计 FET 器件。  

当我们想要单独选择高侧和低侧 FET 时、应该如何操作?

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kohei-San、

    该器 件具有双 MOSFET 解决方案实现、其中在更改一个 MOSFET (M1或 M2)后、WEBENCH 尝试为其找到适合给定条件的对。  

    如您所见、默认情况下为标称条件选择了以下 MOSFET。

    当 M1发生变化时、M2自动改变、这是 M1的一对(最合适)。

    此外,WEBENCH 不支持为 MOSFET 创建可用于电容器和电阻器的定制部件。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul-San、

    感谢您的回答。
    您是否有 WEBENCH 支持选择每个 FET 的计划?

    我认为这对用户来说是更好的功能。

    此致、
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kohei-San、

    目前、我们没有为 TPS40170器件选择单个 MOSFET 的任何计划。

    谢谢、此致、
    阿图尔