请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170 工具/软件:WEBENCH设计工具
TPS40170是一款同步降压控制器。 因此需要高侧和低侧 FET。
当我们要更改 FET 的默认值时、我们无法单独选择高侧和低侧。 我们必须选择列出的高侧和低侧对 FET。
因此没有"创建自定义零件"按钮。 因此、我们无法自由设计 FET 器件。
当我们想要单独选择高侧和低侧 FET 时、应该如何操作?
此致、
Kohei Sasaki