This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00367:TIDA-00367矛盾与放大器;变化

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748948/tida-00367-tida-00367-contradictions-variations

器件型号:TIDA-00367

您好!

从 TIDA-00367可以看出、周围似乎存在一些困惑。 pdf 原理图显示:

也就是说、Altium 原理图显示:

更奇怪的是、BOM

陈述了以下内容、其中未提及 D16:

如果这还不够、则 PCB 布局显示的 D16与 BOM 相反:

第一个矛盾是关于 TVS 二极管 D16。

第二个矛盾是缓冲电阻器值。

这些文件相互矛盾。 是否有人可以澄清并修复文档?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错过了另一个。 缓冲电容器在文档之间也存在矛盾。

    谢谢、

    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manu、您好、祝您好。 我们德国的印度工业电器系统团队收到并收到您的回复。 由于德州仪器将在本周的星期四和星期五都放假、请允许我们在几个工作日内回复。 您应该在下周初、周一或周二听到我们的设计所有者的反馈。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
    TI Designs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢。 将等待更多详细信息。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    对该主题还有什么其他想法?

    谢谢、
    制造商