请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你好
我尝试使用数据发生器来生成开关模式、例如 UCC28950将生成。 4位发生器看起来不错、但我需要大约200行才能提供所需的分辨率。 我不是很喜欢不得不手动键入200 4位字、而且"自动填充"选项似乎都不适合。 我可以在 Excel 中相对轻松地生成所需的模式、因此我的问题是、是否有方法从外部源复制数据并将其粘贴到数据生成器中。 当然、我可以使用 UCC28950模型、但在此阶段、我更希望能够在功率级中放置一个固定的开关模式。
谢谢
Colin