This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28950:我可以将 Excel 中的图形加载到数据发生器中吗?

Guru**** 2583225 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749344/tina-spice-ucc28950-can-i-up-load-a-pattern-from-excel-into-the-data-generator

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

你好

我尝试使用数据发生器来生成开关模式、例如 UCC28950将生成。 4位发生器看起来不错、但我需要大约200行才能提供所需的分辨率。 我不是很喜欢不得不手动键入200 4位字、而且"自动填充"选项似乎都不适合。 我可以在 Excel 中相对轻松地生成所需的模式、因此我的问题是、是否有方法从外部源复制数据并将其粘贴到数据生成器中。 当然、我可以使用 UCC28950模型、但在此阶段、我更希望能够在功率级中放置一个固定的开关模式。

谢谢

Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    我不确定、但您认为电压发生器分段线性器是否会为您的情况提供帮助?

    您可以转到"Source -> Voltage Generator"->"Signal -> PiecSewise Linear。 在这个上面、您可以看到时间与电压列。

    仅供参考、我们的大部分团队都在感恩节假期。 因此、如果这不能满足您的需求、或许下周我们中的一些人将能够为您提供进一步的帮助。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Herman

    感谢您的建议、是的、我可以使用 PWL 源来实现它- OUTA、OUTB、OUTA 和 OUTD 信号各一个、这比将200个条目写入图形发生器中的操作更省时。 我希望使用 PG 的原因是、我可以编写一个 Excel 程序来为我生成特定模式、然后使用 Excel 为新占空比编写修改后的模式。

    另一方面,我可以使用 Excel 来编写 PWL 指令! (我刚才已经尝试过、我可以从 Excel 复制并粘贴到 PWM 中-非常好)-嗯-

    所以-问题已解决-谢谢。 更重要的是、我可以使用 Excel 在我拥有的其他一些仿真器中编写 PWL。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Colin、 Excel 是一个非常方便的工具、用于编写 PWL 源代码、正如您指出  的、您可以在其他仿真器中使用它、例如 SIMPLIS。 我正在关闭 TT、因为你可以控制它。

    此致、

    Arash