请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00367
您好!
与 TIDA-00367相关,反激式变压器(T1)设计是否可用?
谢谢、
制造商
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00367-Transformer-spec.docxHi制造商、
请查找已获取变压器规格表。 这应该适用于您正在寻找的100W 输出。 请注意将泄漏电感降至4.5uH 以下。
此致、
RAM