This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00367:TIDA-00367反激式变压器设计

Guru**** 2584275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28630, PMP9643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/743413/tida-00367-tida-00367-flyback-transformer-design

器件型号:TIDA-00367

您好!

与 TIDA-00367相关,反激式变压器(T1)设计是否可用?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    变压器详细信息可在 Wurth Electik (W我们)网站上找到。 请在 https://www.we-online.com/中搜索我们的器件型号:750342946

    页面上也可以看到这种情况:
    katalog.we-online.de/.../UCC28630-DB-TIDA-00367-Rev-E2_Flyback_1

    谢谢、
    Manu Balakrishnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    啊、这很令人困惑。 :-)

    我确实注意到 Wurth 具有带它们的变压器。 实际上、我们有一家变压器制造商为我们提供服务、位于此处、因此我们需要了解与变压器设计相关的问题。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对变压器设计有什么看法? 至少对变压器设计的起点有什么想法?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    变压器设计由 Wurth 完成、专门针对此设计。 Wurth 的器件数据表包含基本详细信息、如尺寸(从中可以找到磁芯尺寸)、匝数比、绕组间的隔离要求、初级电感、直流电阻和漏电感。 我认为缺失的参数是匝数、您可能需要使用标准反激式变压器设计来计算该匝数。 我将无法分享有关变压器的更多详细信息、因为变压器设计由 Wurth 拥有。

    请注意、对于此设计、最具挑战性且最重要的部分是最大限度地减小漏电感。 漏电感非常重要、因为功率级别高达150W。 较高的漏电感将对缓冲器损耗的处理带来挑战。

    请使用 UCC28630的设计计算器进行详细设计:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    请使用以下培训材料详细了解变压器设计。
    training.ti.com/transformer-designer-isolated-high-voltage-power-design

    希望这将帮助您找到缺失的参数、如匝数。 请使用 Wurth 变压器参数验证设计值。

    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Manu Balakrishnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    感谢您的回复、但如果不了解核心材料、供应商等、那么很难继续、除非设计从头开始、我想! (透过过去在论坛上发表的帖子,我觉得很多人也是一样的。 参考设计的重点是参考某些内容。 如果有人将这种人质扣留、那就没有任何意义了。 我希望 TI 能如何提供变压器设计、就像 Power Integrations 为其参考设计所做的那样!

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我们确实为我们的许多设计提供了变压器设计。 下面是一些设计、其中我们提供了适用于采用相同器件系列 UCC28630的65W 转换器的变压器设计。
    www.ti.com/.../ucc28630evm-572
    http://www.ti.com/tool/PMP9643

    对于某些参考设计、我们直接从 Wurth 获取定制变压器器件、以便轻松满足全球客户的要求。 这将帮助全球设计人员直接从 Wurth 获取样片以进行快速原型设计。

    让我将此 E2E 主题交给我的同事 Ramkumar、他将能够帮助您了解变压器的规格。

    谢谢、
    Manu Balakrishnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我查看了 PMP9643、但其功耗略低于我的要求、其他一切都很好。 如果我只需将 PMP9643的输出功率从65W 增加到大约100W、这完全符合要求。

    我非常关注您的说法。

    由于我们在这里制造了变压器、进口了相同的变压器、因此税收要高得多。 对于从 Wurth 进行原型设计/测试可能起作用、但实际上、当批量是有意生产时、Wurth 道路似乎不起作用、此外他们对变压器的报价非常高。

    这是他们的产品、他们可以确定价格、但最终要在市场上销售、价格应该是合理的。 我本来可以从他们那里获取样片、并要求制造商只复制该设计、但这对我来说并不是一件舒适的事情。

    因此、我们希望了解 TI 提供的设计。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00367-Transformer-spec.docxHi制造商、

    请查找已获取变压器规格表。 这应该适用于您正在寻找的100W 输出。 请注意将泄漏电感降至4.5uH 以下。

    此致、

    RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    感谢你的帮助。 在建筑中,W3似乎不见了?
    根据您的建议、需要采取哪些措施来最大限度地降低漏电感?


    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、还有3个关于该主题的问题。

    1. W4是 UCC28630辅助电源的绕组。 但该绕组似乎具有三倍绝缘、而不是需要该隔离的输出。

    2. W2和 W3需要隔离的输出使用标准26AWG?

    我想这是偶然发生的吗?

    3.如果我需要将输出电压降低到21V 左右,而不是计算得出的24V,我能否简单地假设24/(5+4)= 2.66V/转,从而从 W2中减1圈,从而使其变为4圈?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么想法/建议?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    1. W1和 W4请使用三层绝缘导线。 这比 W2和 W3更容易、因为它们是高电流输出。


    3.要将输出电压从24V 降低到21V,您无需降低匝数。 保持相同的匝数并调整电阻器 R11、R20以获得21V 的输出电压。 保持相同的匝数只会降低反射的次级电压、从而减小缓冲器电压。
    当然、如果您需要、可以将次级匝数减小得太小。

    从一般意义上讲、减少泄漏是一个更复杂的问题。 在这种情况下、我的建议是确保您使用绕线槽的整个长度、并在初级绕组之间对次级侧进行沙开关。

    此致、
    RAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RAM、

    感谢您的解释。
    您能澄清一下这项工程吗?

    您向我提供了以下内容:


    绕组过程:
    --------------------------
    *风力(W1)分为三层、
    *首先缠绕 W1的两层
    *增强型绝缘
    *从引脚8开始、到引脚9结束、转动(W2) 5圈。
    *增强型绝缘
    *风吹 W1的一层
    *增强型绝缘
    *从引脚9开始、到引脚10结束、转动(W2) 4圈。
    *使用三绝缘导线缠绕 W4的6圈
    *适当地为磁芯间隙以获得所需的初级电感
    *绑定内核以避免可闻噪声
    *用清漆真空浸渍

    此过程中似乎缺少 W3。 是否可以修复绕组过程?
    是否可以再次验证该过程?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我已经讨论过 RAM。 第8行中有一个小拼写错误 -"从引脚9开始、到引脚10结束(W2)的风4转"。 这是 W3。 表中正确地提到了这一点。

    谢谢、

    Manu Balakrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    感谢您的确认。 这是一件让我感到困惑的事情、我想在进入 RAM 之前确认一下。
    此外,不应该是:“•风转4圈(W3),从针(10)开始,到针(11)结束”?


    此外,W1的前两层是否应包含一半匝(20),或者它是2层中可能包含的任何东西?
    (即次级侧夹在初级侧匝数的一半之间。 如果两个夹层端之间存在差异,是否会导致某种程度的不平衡?)

    我还有一个查询:
    W2和 W3由6股绞合在一起的股组成。 建议使用每英尺特定数量的绞线,还是足够将常规导线绞合在一起?


    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    在引脚9和10连接在一起的情况下、W3将位于引脚10和11之间。

    对于绕组模式、先缠绕20匝(半)的初级绕组、然后再缠绕20匝、以获得更好的耦合。 如果您在前两层有更多空间、请分散电线。 可以尝试其他选项、但不确定耦合的有效性、您可能必须尝试。

    您可以选择常规绞合在一起的导线。

    请与供应商合作、以实现最佳耦合和热性能。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    就会这么做。 非常感谢。

    谢谢、
    制造商