主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM5122
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在设计一个输入电压为3V、输入电流为50安培的升压转换器、以将其转换为24伏的输出电压。 我在 TINA-TI 仿真中设计了它。 在我附加的图片中、您可以看到它。
我的问题:1-使用 LM5122进行几个阶段是否更好,如果我想进行几个阶段,如何知道组件的值?
2 -如何订购 LM5122以及可以采用哪种焊接方式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在设计一个输入电压为3V、输入电流为50安培的升压转换器、以将其转换为24伏的输出电压。 我在 TINA-TI 仿真中设计了它。 在我附加的图片中、您可以看到它。
我的问题:1-使用 LM5122进行几个阶段是否更好,如果我想进行几个阶段,如何知道组件的值?
2 -如何订购 LM5122以及可以采用哪种焊接方式?
您好、Heba、
您可以在 此处查看多相的参考设计 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122
例如 、这一个是 https://www.ti.com/tool/PMP10502。
您应该能够直接在 TI.com 上订购。 如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
银城
e2e.ti.com/.../hebaproject-with-two-phase.TSCthanks以获取帮助。 我现在发送两个文件、一个具有一个相位、另一个具有双相位。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_designfinal-design-with-one-phase.TSC
您好、Heba、
感谢您的耐心等待。
我只是意识到在双相仿真中使用了不同的模型。 您能否尝试使用此文件 https://www.ti.com/lit/tsc/snvmav2
谢谢、
银城
e2e.ti.com/.../1067.dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC