This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122EVM-1PH:Lm5122仿真

Guru**** 1980945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/930668/webench-tools-lm5122evm-1ph-lm5122-simulation

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

    您好!

我正在设计一个输入电压为3V、输入电流为50安培的升压转换器、以将其转换为24伏的输出电压。 我在 TINA-TI 仿真中设计了它。 在我附加的图片中、您可以看到它。

我的问题:1-使用 LM5122进行几个阶段是否更好,如果我想进行几个阶段,如何知道组件的值?

2 -如何订购 LM5122以及可以采用哪种焊接方式?

您想做什么?
新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    您可以在 此处查看多相的参考设计 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122

    例如 、这一个是 https://www.ti.com/tool/PMP10502

    您应该能够直接在 TI.com 上订购。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但第一个链接我只能创建一个阶段。 我想使用 LM5122进行双相转换、以将3伏和50安(输入电流)的输入电压转换为24伏的输出电压。

    我检查了数据表、但它没有帮助。 我的问题是如何使用 LM5122实现双相、以及如何获取组件的校正值。

    在我的实习中、我模拟了一个阶段、如我所附的图所示。 我知道我是否可以实现双相并构建它的以下任务。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    如果您向下滚动列表、您可以找到双相甚至四相参考设计。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但我看到、它从输入6V 开始、我需要3V 输入电压和50安培输入电流、以达到我在单相 LM5122仿真中使用的24伏(输出电压)。 使用 LM5122、我可以执行双相、但我不知道如何执行。 此外、由于50安培的高输入电流、最好进行双相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    根据一般经验、建议每相20~40A、因此您可以考虑双相。 但对于具体情况、需要在效率、热性能、尺寸和成本等方面进行权衡。 进行细节设计时。

    该参考设计用作参考和指导、无需具有相同的规格。 如果您的设计有任何困难/问题/疑问、请在此处告知我们、我们很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、心城、

    感谢您的回复和帮助。

    我尝试使用 LM5122进行双相(仿真)、但它不起作用或为我提供所需的相同输出和输入。 您是否有关于如何使用 LM5122模拟双相的任何提示? 我已经看到了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    当然。 您能否共享您的 TINA 文件?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hebaproject-with-two-phase.TSCthanks以获取帮助。 我现在发送两个文件、一个具有一个相位、另一个具有双相位。

    您想做什么?
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_designfinal-design-with-one-phase.TSC

    您想做什么?
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    感谢您提供该文件。 您的连接看起来正常、但以下情况除外:

    但是、在我纠正后、它仍然不起作用。 我将对其进行调试、但需要一些时间。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinsong:  

    感谢你的帮助。 我看到了错误。 别着急,慢慢来。 我希望稍后能得到解决问题的答案。

    此致、  

    Heba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    感谢您的耐心等待。

    我只是意识到在双相仿真中使用了不同的模型。 您能否尝试使用此文件 https://www.ti.com/lit/tsc/snvmav2 

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我之前已经尝试过、但从3V 输入电压和50安培输入电流到24伏输出电压、它不起作用。 该仿真还需要很长时间才能获得波形。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    感谢您的反馈。

    我可以为您尝试一下。 您可以与我分享原理图吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1067.dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC

    您想做什么?
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会尝试一下并告诉您。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    这就是我在最后使用您的原理图得到的结果 它可以工作、但 RES 为高电平、这意味着会发生电流限制和断续。 请确保负载处于电流限制范围内。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、但我看到输出电压很低。 我希望将(输入电压) 3V 和50安培(输入电流)转换为24伏输出电压。 我查看了数据表、但无法解决。

    您想做什么?
    新建邮件副本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heba、

    您需要做的是设计电流感应电路、使其不会触发逐周期电流限制。

    您可以减小 Rsense、这是最直接的方法。 此外、SS 电容器可能太小、导致启动时出现高电流尖峰、因此您还可以尝试增大 SS 电容器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 我将检查它、并告诉您。

    您想做什么?
    新建邮件副本
x 出现错误。请重试或与管理员联系。