This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
我正在设计一个输入电压为3V、输入电流为50安培的升压转换器、以将其转换为24伏的输出电压。 我在 TINA-TI 仿真中设计了它。 在我附加的图片中、您可以看到它。
我的问题:1-使用 LM5122进行几个阶段是否更好,如果我想进行几个阶段,如何知道组件的值?
2 -如何订购 LM5122以及可以采用哪种焊接方式?
您好、Heba、
您可以在 此处查看多相的参考设计 https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=LM5122
例如 、这一个是 https://www.ti.com/tool/PMP10502。
您应该能够直接在 TI.com 上订购。 如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
银城
感谢您的回复、但第一个链接我只能创建一个阶段。 我想使用 LM5122进行双相转换、以将3伏和50安(输入电流)的输入电压转换为24伏的输出电压。
我检查了数据表、但它没有帮助。 我的问题是如何使用 LM5122实现双相、以及如何获取组件的校正值。
在我的实习中、我模拟了一个阶段、如我所附的图所示。 我知道我是否可以实现双相并构建它的以下任务。
您好、心城、
感谢您的回复和帮助。
我尝试使用 LM5122进行双相(仿真)、但它不起作用或为我提供所需的相同输出和输入。 您是否有关于如何使用 LM5122模拟双相的任何提示? 我已经看到了数据表。
您好、Heba、
当然。 您能否共享您的 TINA 文件?
谢谢、
银城
e2e.ti.com/.../hebaproject-with-two-phase.TSCthanks以获取帮助。 我现在发送两个文件、一个具有一个相位、另一个具有双相位。
e2e.ti.com/.../webench_5F00_designfinal-design-with-one-phase.TSC
您好、Heba、
感谢您的耐心等待。
我只是意识到在双相仿真中使用了不同的模型。 您能否尝试使用此文件 https://www.ti.com/lit/tsc/snvmav2
谢谢、
银城
您好、Heba、
感谢您的反馈。
我可以为您尝试一下。 您可以与我分享原理图吗?
谢谢、
银城
e2e.ti.com/.../1067.dualphase_2800_heba_2900_v-6.TSC
谢谢你。 我会尝试一下并告诉您。
谢谢、
银城
您好、Heba、
您需要做的是设计电流感应电路、使其不会触发逐周期电流限制。
您可以减小 Rsense、这是最直接的方法。 此外、SS 电容器可能太小、导致启动时出现高电流尖峰、因此您还可以尝试增大 SS 电容器。
如果您有任何疑问、请告诉我。
谢谢、
银城