This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、user6354596、
LM5118是一款同相降压/升压控制器。 这意味着输入和输出电压具有相同的极性。
我记得、我们没有支持负输入电压并产生正输出电压的器件。 因此、我建议使用初级侧具有浮动 GND 的反激式转换器(-48V 连接到 GND 引脚)、然后使用变压器使电压反相。
例如、LM5121可用于此类设计。
非常感谢您的回复。
您是指通过变压器的隔离式输出、对吧?
您推荐使用 lm5121芯片、这是升压拓扑。、但我的解决方案是- 48输入和+ 9V 输出。 它应该是降压拓扑?
您好、user6354596、
是的、我是说您使用某种类型的变压器将输入电压与输出电压隔离。
反激式拓扑具有低侧电源开关、此类开关也可由任何升压控制器驱动。 降压功能将由变压器的匝数比产生。
好主意。 我可以尝试一下。 再次感谢