This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:LM5118

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/928338/webench-tools-lm5118

主题中讨论的其他器件:LM5118LM5121

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

lm5118的输入和输出极性是否相反? 例如、我可以输入-48V、输出+9V 吗? 作为降压/升压电路、它应支持输入和输出的反极性。 为什么我的电路输出只有在输入电压为正时才正常+ 9V? 请帮助回答、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6354596、

    LM5118是一款同相降压/升压控制器。 这意味着输入和输出电压具有相同的极性。

    我记得、我们没有支持负输入电压并产生正输出电压的器件。 因此、我建议使用初级侧具有浮动 GND 的反激式转换器(-48V 连接到 GND 引脚)、然后使用变压器使电压反相。

    例如、LM5121可用于此类设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    您是指通过变压器的隔离式输出、对吧?

    您推荐使用 lm5121芯片、这是升压拓扑。、但我的解决方案是- 48输入和+ 9V 输出。 它应该是降压拓扑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6354596、

    是的、我是说您使用某种类型的变压器将输入电压与输出电压隔离。

    反激式拓扑具有低侧电源开关、此类开关也可由任何升压控制器驱动。 降压功能将由变压器的匝数比产生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好主意。 我可以尝试一下。 再次感谢