This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 PSPICE 中创建真正的差分前端

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233492/how-to-create-a-true-differential-front-end-in-pspice

主题中讨论的其他器件:OPA1637

我想用一个具有差动输入和差动输出的真正差动电路(例如、使用 OPA1637差动放大器)。 我想使用 PSPICE 测量差分输出参数。

配置真差分交流源波形的正确方法是什么? 我是否在其中一个源上使用两个具有某种极性翻转的独立源? 是否从两端使用单源驱动? 我是否使用使用使用我不熟悉的功能块的 OPA1637参考设计(请参阅随附的内容)? OPA1637参考设计似乎由相同的极性驱动(不是180/ 180差分)。 当我们在这里时、测量真差分输出的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    可以通过不同的方法来实现这一目的、但其中一种方法可行、即使用按如下所示排列的电压控制源。   

    第一对电压控制源根据0.5V/V 的增益进行设置、并由 Vdiff 源控制、它们会设置输入信号差分电压。

    第二对电压控制源设置为1V/V 的增益、并将输入差分信号转换为所需的共模电压、该电压由直流 VICM 源控制。

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 什么是 E9-E12、在 PSPICE 中的什么位置可以找到这些块? 看起来像某种依赖源、但我在"用户指南"中找不到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这是 SPICE 仿真器中提供的电压控制电压源。

    要在 PSPICE for TI 原理图中放置 VCVS、请导航至顶部菜单上的"place"、->"PSpice Component"->"Source"->"Controlled Sources"->"VXCVS"。 请参见下图。

    如需详细说明/PSpice 文档、请 导航至顶部菜单、 "帮助"->"PSpice for TI 帮助"并搜索"电压控制电压源"。

    以下是一些可能感兴趣的教程:

    https://www.ti.com/video/series/explore-pspice--for-ti-design-and-simulation-tool.html

    谢谢。此致、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好、谢谢。 我将会探索所有这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    此致、

    路易斯