This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00792:BQ78350+BQ76930+BQ76200 BMS 设计(TIDA-00792)电流消耗问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ76200, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325452/tida-00792-bq78350-bq76930-bq76200-bms-design-tida-00792-current-consumption-issue

器件型号:TIDA-00792
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ76200BQSTUDIO

您好!

我们使用这些组件设计了8S BMS。 设计与"">www.ti.com/.../TIDA-00792"几乎相同、电池 BAT 引脚的电流消耗、其中一个是 IC 的 I measured 5.4 mA 的电源电流。 ı、监测计 IC 进入睡眠模式、然后测量4.5 mA。 当我查看 ICS 的数据表时,电流消耗必须小于测量值。 你对降低电流消耗有什么建议吗?

此致、

Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    您能否分享您的原理图以便我进行检查?

    如果您加入了这些外设、您可能还会看到电量监测计上的 LED 消耗的电流。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

    您能与我们分享您的电子邮件地址或用于原理图的任何私人位置吗?

    测量的电流不包括 SoC LED。  

    此致、  

    哈桑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我已在 E2E 上向您发送朋友申请。 一旦您接受、便可以通过 E2E Direct 消息私人地与我分享您的原理图。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    İ 向您发送了一条直接消息。  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    为了方便我的理解、您在原理图上的何处以及如何进行这些测量?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    我使用 电流表从 Cell8连接处进行测量、该引脚也是 PCBA 的电源。  

    其他引脚(CELL1...CELL7)的功耗被忽略。

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    R51和 R61都建议为10Mohms。 如果 FET 导通、这可能会导致电流高于预期值。

    无论如何、我建议将它们更新为建议值。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    已将 R51和 R61替换为10Mohms。 电流消耗不变。  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    另外、也想了解 TIDA-00792 EVM 电流消耗。 您对此有什么了解吗?

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我不太熟悉 TIDA 的电流消耗。  

    您可能需要尝试测量各个 IC 的电流消耗、以查看哪个电流消耗导致了更高的 Iq。 您可能还需要检查电量监测计的 LED 引脚是否完全没有尝试输出。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    在原理图上对 FB14进行解扰、后者是重新生成的3.3V。 I 测量的电流2mA。 通过这种方式、我测量了 Bq76930 IC 功耗。  

    此致、  

    Hasan BİLİR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    对于 bq76930来说、2mA 听起来很高。 bq76200是否也能抽取其中的一部分?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxell:  

    ,是的,这是真的。 不过、 功耗仍然过大。 测量的功耗必须为 uA。  很长一段时间以来、我们一直无法找到任何解决方案。 你有什么建议吗?  

    此外、我还有另一个与 BQ76200相关的问题。 问题是、当在一个 while 电池组输出被测量为~2.5V 之后、电池组在室温条件下等待存储时。 我们意识到、在电池组上、我们拆解了电池组、然后测量了电池28V。 此外、我检查 Battery Management Studio 上的接口。 与此没有任何关系。 然后、我们为电池组充电、并测量输出33.5V。 一天后,这种情况再次出现。 另一个电池组也发生过这种情况。 当我们对电池组进行解密时、我测量了接近3V 但栅源电压接近10V 的 CHG 和 DSG FET 栅极接地电压。 我想这是一个参考方面的问题。 当我检查 PCBA 接地参考引脚时、没有什么东西。 我们无法观察到其他电池组。 我暂停与过载或短路相关的情况。

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    我建议使用精确的 DMM 测量 IC 输入电阻两端的电压、并以这种方式计算电流。 与使用直列式电流表相比、检查原理图上的特定点会更容易。

    一些值得查看的好分数是 R48、R76+R77、R69+R70和 R45。 将 R36替换为100欧姆并进行测量、或者使用电阻器替换 FB32来测量电流、也可能有所帮助。

    我在内部检查了一下、没有 TIDA 的总电流消耗规范、因此很难判断总电流是否异常。

    关于 bq76200、您能再说明一点吗?  我对 FET 未正确导通的理解是否正确?  这些电池组中 FET 上的栅源电阻器是否已更改为建议的10M?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:  

    我今天会尝试你的建议,我会给你一个信息。  

    是栅源电阻器10M。

    BQ76200问题是电池工作正常2-3次电池输出测量~2.8V 然后我们给电池充电1或2秒电池输出打开并在一段时间(一或两小时后)电池~2.8V 输出后测量~33.4V。 对 PCBA 进行了分解并检查了 BQ76200 Chg、DSG out、Vddcp out 的参数。 除我测量了 DSG 和 CHG FET 的栅极至接地电压`~3V 外、没有什么异常。 我被 BQ76200停职、并且我换了一名。 但问题再次出现。 它发生2个电池块。 我也检查了 BQstudio ,没有什么不寻常的。 您能否再次检查原理图?

    感谢您的帮助。  

    此致、  

    Hasan BİLİR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的麦克斯韦:

    我尝试了您的建议、测量了 R36 5mV、R48:100mV 和 R76、77:4mV R69、70:4MV、还找出了 一个问题、这是 D23齐纳二极管连接。 现在、我们的电流消耗值为2.9ma。 这是电池组系统的标称值吗?  

    此致、  

    Hasan BİLİR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    对于 bq76200、测量栅极至接地可能会拉低栅极电压。 电荷泵不是很强、我们也看到过一些情况、探头可以拉低电压。 最好测量栅源极电压。 您可能需要通过测量 bq76930的输出引脚来检查 bq76930是否命令 bq76200关闭 FET。

    通过 R48的1mA 听起来仍然很高。 bq76200的典型电源电流为40uA。 您可能需要检查 bq76200上的所有引脚、以查看电流流向的位置。 可能是 IC 在某种程度上受到损坏。

    此致、

    马克斯·韦博肯