主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQ76200、 BQSTUDIO
您好!
我们使用这些组件设计了8S BMS。 设计与"">www.ti.com/.../TIDA-00792"几乎相同、电池 BAT 引脚的电流消耗、其中一个是 IC 的 I measured 5.4 mA 的电源电流。 ı、监测计 IC 进入睡眠模式、然后测量4.5 mA。 当我查看 ICS 的数据表时,电流消耗必须小于测量值。 你对降低电流消耗有什么建议吗?
此致、
Hasan BİLİR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用这些组件设计了8S BMS。 设计与"">www.ti.com/.../TIDA-00792"几乎相同、电池 BAT 引脚的电流消耗、其中一个是 IC 的 I measured 5.4 mA 的电源电流。 ı、监测计 IC 进入睡眠模式、然后测量4.5 mA。 当我查看 ICS 的数据表时,电流消耗必须小于测量值。 你对降低电流消耗有什么建议吗?
此致、
Hasan BİLİR
尊敬的 Maxell:
,是的,这是真的。 不过、 功耗仍然过大。 测量的功耗必须为 uA。 很长一段时间以来、我们一直无法找到任何解决方案。 你有什么建议吗?
此外、我还有另一个与 BQ76200相关的问题。 问题是、当在一个 while 电池组输出被测量为~2.5V 之后、电池组在室温条件下等待存储时。 我们意识到、在电池组上、我们拆解了电池组、然后测量了电池28V。 此外、我检查 Battery Management Studio 上的接口。 与此没有任何关系。 然后、我们为电池组充电、并测量输出33.5V。 一天后,这种情况再次出现。 另一个电池组也发生过这种情况。 当我们对电池组进行解密时、我测量了接近3V 但栅源电压接近10V 的 CHG 和 DSG FET 栅极接地电压。 我想这是一个参考方面的问题。 当我检查 PCBA 接地参考引脚时、没有什么东西。 我们无法观察到其他电池组。 我暂停与过载或短路相关的情况。
此致、
Hasan BİLİR
哈桑、您好!
我建议使用精确的 DMM 测量 IC 输入电阻两端的电压、并以这种方式计算电流。 与使用直列式电流表相比、检查原理图上的特定点会更容易。
一些值得查看的好分数是 R48、R76+R77、R69+R70和 R45。 将 R36替换为100欧姆并进行测量、或者使用电阻器替换 FB32来测量电流、也可能有所帮助。
我在内部检查了一下、没有 TIDA 的总电流消耗规范、因此很难判断总电流是否异常。
关于 bq76200、您能再说明一点吗? 我对 FET 未正确导通的理解是否正确? 这些电池组中 FET 上的栅源电阻器是否已更改为建议的10M?
此致、
马克斯·韦博肯
尊敬的麦克斯韦:
我今天会尝试你的建议,我会给你一个信息。
是栅源电阻器10M。
BQ76200问题是电池工作正常2-3次电池输出测量~2.8V 然后我们给电池充电1或2秒电池输出打开并在一段时间(一或两小时后)电池~2.8V 输出后测量~33.4V。 对 PCBA 进行了分解并检查了 BQ76200 Chg、DSG out、Vddcp out 的参数。 除我测量了 DSG 和 CHG FET 的栅极至接地电压`~3V 外、没有什么异常。 我被 BQ76200停职、并且我换了一名。 但问题再次出现。 它发生2个电池块。 我也检查了 BQstudio ,没有什么不寻常的。 您能否再次检查原理图?
感谢您的帮助。
此致、
Hasan BİLİR
哈桑、您好!
对于 bq76200、测量栅极至接地可能会拉低栅极电压。 电荷泵不是很强、我们也看到过一些情况、探头可以拉低电压。 最好测量栅源极电压。 您可能需要通过测量 bq76930的输出引脚来检查 bq76930是否命令 bq76200关闭 FET。
通过 R48的1mA 听起来仍然很高。 bq76200的典型电源电流为40uA。 您可能需要检查 bq76200上的所有引脚、以查看电流流向的位置。 可能是 IC 在某种程度上受到损坏。
此致、
马克斯·韦博肯