Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792, BQ76930, BQ76200, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQ76930、 BQ76200、 BQSTUDIO
您好!
我们使用这些组件设计了8S BMS。 设计与"">www.ti.com/.../TIDA-00792"几乎相同、电池 BAT 引脚的电流消耗、其中一个是 IC 的 I measured 5.4 mA 的电源电流。 ı、监测计 IC 进入睡眠模式、然后测量4.5 mA。 当我查看 ICS 的数据表时,电流消耗必须小于测量值。 你对降低电流消耗有什么建议吗?
此致、
Hasan BİLİR