主题中讨论的其他器件:LM5171、、 TPS55288EVM-045
我想用您的新型 GaN 微型逆变器代替 Enphase 微型逆变器
TIDA-010933
基于 GaN 的1.6kW 双向微型逆变器参考设计
我想将 LM5171或具有3或6伏电压的同类产品与您的新型 GaN 微型逆变器结合使用、这样、当太阳下山后太阳能停止工作时、我们可以将600瓦、3至6伏直流电池放电至交流电网。 问题是 TIDA-010933只下降到25伏、因此我们需要一种方法将电池电压从3-6伏升至25伏、以便 TISA-010933可以将此直流传输到交流电网! 我想保持3伏的原因是、它是600瓦3伏的电池。 这样我们就不需要对电芯进行平衡或放气、也不需要使用 BMS。 对于电池电压、Im 可以打开到3或6伏、但更喜欢3伏。