This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:TIDA-010933

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171, TIDA-010933, TPS55288EVM-045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1356450/tida-010933-tida-010933

器件型号:TIDA-010933
主题中讨论的其他器件:LM5171、、 TPS55288EVM-045

我想用您的新型 GaN 微型逆变器代替 Enphase 微型逆变器

TIDA-010933

基于 GaN 的1.6kW 双向微型逆变器参考设计  

我想将 LM5171或具有3或6伏电压的同类产品与您的新型 GaN 微型逆变器结合使用、这样、当太阳下山后太阳能停止工作时、我们可以将600瓦、3至6伏直流电池放电至交流电网。 问题是 TIDA-010933只下降到25伏、因此我们需要一种方法将电池电压从3-6伏升至25伏、以便 TISA-010933可以将此直流传输到交流电网! 我想保持3伏的原因是、它是600瓦3伏的电池。 这样我们就不需要对电芯进行平衡或放气、也不需要使用 BMS。 对于电池电压、Im 可以打开到3或6伏、但更喜欢3伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3V 或6V 电池时、您将完全需要非常高的电流器件。 例如额定电流为100A 或200A。

    我看到了两个问题:

    效率会大幅下降

    设计将变得笨重且昂贵。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何实现? 600瓦的电池以3-6伏的电压和60安的电流运行。3 C 的速率为50美元、我们需要它是一根1英尺4 AWG 电缆、连接电池和 TI 微型逆变器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我只是看到我们的输入只能管理高达14A 而不能管理60A 的问题。

    谢谢

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以增加 MOSFET 芯片的数量、因为每个芯片最大电流为14安培。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们在此参考设计中使用的现有 LMG2100的并联功能。 如果您有兴趣、我建议您针对该问题实施另一个 E2E 威胁。 此外、我要提醒您、您还需要更改升压转换器的电感器。 目前、其额定电流也是14A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否能将 TPS55288EVM-045评估模块与

    TIDA-010933?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您希望如何将它们组合在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要能够将此电池电压从3-6伏的标称值升至25伏、以便 TIDA-010933 微型逆变器可以识别此电压并放电到交流电网。 我们还需要通过降低59伏太阳能电池板来为电池充电。 当电池仅充满5%时、其电压约为2.1伏、因此我们需要在早上9点至上午11点太阳能模块电压低时、以2.1伏的电压进行充电。