This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想用您的新型 GaN 微型逆变器代替 Enphase 微型逆变器
我想将 LM5171或具有3或6伏电压的同类产品与您的新型 GaN 微型逆变器结合使用、这样、当太阳下山后太阳能停止工作时、我们可以将600瓦、3至6伏直流电池放电至交流电网。 问题是 TIDA-010933只下降到25伏、因此我们需要一种方法将电池电压从3-6伏升至25伏、以便 TISA-010933可以将此直流传输到交流电网! 我想保持3伏的原因是、它是600瓦3伏的电池。 这样我们就不需要对电芯进行平衡或放气、也不需要使用 BMS。 对于电池电压、Im 可以打开到3或6伏、但更喜欢3伏。
我们是否能将 TPS55288EVM-045评估模块与
您希望如何将它们组合在一起?
我们需要能够将此电池电压从3-6伏的标称值升至25伏、以便 TIDA-010933 微型逆变器可以识别此电压并放电到交流电网。 我们还需要通过降低59伏太阳能电池板来为电池充电。 当电池仅充满5%时、其电压约为2.1伏、因此我们需要在早上9点至上午11点太阳能模块电压低时、以2.1伏的电压进行充电。