This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:DCM CCM 模式转换问题

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1363481/ucc28950-dcm-ccm-mode-conversion-issue

器件型号:UCC28950

尊敬的 TI 团队:

我开发了3.3KW EV 充电器、我使用前端交错式 PFC (230V AC 至400V DC)

接下来是采用 UCC28950 IC 的直流直流级 PSFB 转换器

我已分别在 PFC 级和 PSFB 级的变阻器负载下测试了满载

但现在、当我集成 PFC+PSFB 时、运行模式下存在不匹配

在所有负载范围内、PSFB 在 DCM 模式下运行

请告诉我这个问题的根本原因

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用了相移全桥并支持负载。  则很可能是它设计正确。

    如果在连接了 PFC 前置稳压器后它无法正常工作。  它很可能在调节相移全桥转换器产生的负载时出现问题。  PSFB 转换器没有输入欠压问题、上电时可能会产生很大的负载电流。

    我建议使用5%至10%的负载为您的系统加电。  当 PFC 处于稳压状态时、将输出上的负载从5%更改为满载、以查看设计是否能以全功率工作。  如果是这种情况、您可能需要设计和 输入欠压锁定、这将使 PSFB 保持关断状态、直到 PFC 上升为已调节电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    谢谢、我已经开始启用 PFC 并获得400V 直流输出、然后启用 PSFB、逐渐增大电流直到40%的负载仍然保持响应

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要检查 PFC 输出以查看发生了什么情况。  如果我猜到 PFC 输出下降了。  当发生这种情况时、PSFB 无法调节。

    您曾提到 PFC 可以处理满负载。  我想知道 PFC 的功率限制是否设置为低电平、而未考虑相移全桥的损耗。  您可能希望再次讨论它。

    我通常将两个功率级设计为能够处理125度的稳压输出功率。   如果您这样做、我相信您不会有问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的建议、

    当我做了,PFC 输出被固定,但输入电流不是正弦的时候,我又重新检查了一次,然后我触摸了所有的组件(重新焊接了一点),现在它可以工作了。

    但最初需要几秒钟的时间来调节  

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您告诉我。

    此致、