This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41042:并联连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404491/pmp41042-parallel-connection

器件型号:PMP41042

工具与软件:

嗨、团队:

至于 PMP41042、在处理更高功率时是否可以控制三到四个并联系统?

具体而言、需要考虑以下配置。

输入:50Vdc、180A
输出:320VDC、28A

此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转到

    可以并联三或四个系统、但我们不会在实验中尝试、我认为可能需要采用电流平衡方案来平均每个系统的输出功率。 否则、PMP41042仅支持390V 至410V 的输出电压。 它需要调整变压器比以满足您的规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cui:

    感谢您介绍并联连接。

    • 客户是否有任何文件可以对此参考设计进行仿真?
    • 客户要求具体如下。 您是否有其他适用于该器件的参考设计或拓扑?

    如有任何问题、 请告诉我。

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cui:

    您有更新吗?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、转到

    目前、我们没有能够满足客户规格的参考设计。 则需要重新设计参数。 我认为  可以使用 CLLLC、DAB 和 SRCDAB 等拓扑。 这些仿真模型基于 PLECS、但设计参数基于400Vin、40-60Vo、3.6kW。 如果您需要、我可以将它们分享给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cui:

    感谢您的支持。

    [报价 userid="517998" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404491/pmp41042-parallel-connection/5427733 #5427733"]

    这些仿真模型基于 PLECS、但设计参数基于400Vin、40-60Vo、3.6kW。 如果您需要、我可以将它们分享给您。

    [报价]

    您能提供吗?

    此致、
    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会总结并发送给您  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享您的电子邮件地址? 我可以通过电子邮件将模型发送给您

    此致、