工具与软件:
嗨、团队:
至于 PMP41042、在处理更高功率时是否可以控制三到四个并联系统?
具体而言、需要考虑以下配置。
输入:50Vdc、180A
输出:320VDC、28A
此致、
转至
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Cui:
感谢您的支持。
这些仿真模型基于 PLECS、但设计参数基于400Vin、40-60Vo、3.6kW。 如果您需要、我可以将它们分享给您。
[报价]您能提供吗?
此致、
转至