This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010086:TIDA-010086设计指南差异与原理图

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, TIDA-010086, INA219, TIDA-010087, LM74502, INA826, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1426671/tida-010086-tida-010086-design-guide-differences-vs-schematic

器件型号:TIDA-010086
主题中讨论的其他器件: INA219TIDA-010087INA826INA241A、INA260

工具与软件:

我曾研究过 TIDA-010086设计指南和原理图、发现了差异:

https://www.ti.com/lit/ug/tiduey0/tiduey0.pdf?ts = 1729019649091&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsolution%252Fbattery-cell-formation-test-equipment 

https://www.ti.com/lit/df/tidm733/tidm733.pdf?ts = 1729188278028

第4页的指南中有一个方框图、有2个背对背 FET 保护电芯、但在原理图中它们不存在。

现在这里有保险丝。

这里发生了什么?正确的参考是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    请查看实现保护继电器的 TIDA010087原理图。

    TIDA-010087原理图

    100A 双相数字控制电池测试仪参考设计(TI.com)

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx 我看不出有一个点在隔离页6. 我应该能够使用普通的高侧栅极驱动器完成这一切?

    我正在考虑使用一些理想的二极管驱动器 lm74700 lm74720 或 lm74700d。

    您有什么建议? 我无法找到高侧栅极驱动器(最好是能够长时间提供恒定导通状态的器件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    您认为此应用中不需要隔离栅极驱动器、这是正确的。 在此设计中、我们通过隔离式栅极驱动器实现了保护电路、因为 该器件可在低至0V 的电压下启用、因此该参考设计在电池电压低至零伏时仍能正常工作。

    上述理想二极管驱动器可用作反极性保护、但不适用于电池测试、因为可能无法在极低的电压下导通 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直在想一种保护电池本身的方法、因为我们将有多个电池、所有电池都直接连接在同一个 GND 上、如果1插入错误的方式、我们想防止短路*反向电流*甚至不知道如何调用它。

    基本上、该电池上会有巨大的电流、并且 如果电池放置正确、我们需要通过某种逻辑来打开背对背 FET。 我们有一些电源轨,我们可以使用,我不打算使用电池作为电源。

    您认为这些 IC 能在这种情况下工作吗? 如果不是、您会推荐什么? 还有更好的解决方案吗? (不能选择机械继电器)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    假设您的电芯未并联、且每节电芯都连接到单个直流/直流通道。 如果反向连接电池、即使其他通道共用同一接地、也不会影响这些通道。 电芯直接反向连接的通道会看到负电压。 其他通道不会出现负电压。

    如果这有助于您的问题得到解答、请告知我们。






    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我担心负电压会流过我的 ESD 保护二极管并 有效地炸一些芯片,特别是我的 INA219。 还有一个 MOSFET 通过谁的内部二极管我可以看到一个补丁这里是一个原理图 (假设单元放置错误的方式)

    因此:

    粉色的路径是通过 MOSFET ,电感器会抑制 一点电流,但我认为只是几个我们

    紫色的路径可能会油炸我的 INA 219 ,这一个我可以修复,如果我把它移到红色块的左侧,但它仍然是一个问题,因为不是两个引脚都支持负电压

    红色块是我解决这个潜在问题的尝试、我曾提到您的 TIDA 010086 010087  
    您现在是否了解我的顾虑? 此外、我知道其他通道不会受到总线1通道的影响、但不能使1个通道因1个此类事件而永久损坏。

    注意:还有一条可能通过主 IC 的路径、但我想在这个潜在问题到达那个位置之前解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dietrich:

    电流检测路径应放置在反向保护 MOSFET 之前。  正如我说过的、理想二极管驱动器可以作为反极性保护切断、但控制器在低电池电压下不会打开 MOSFET、它需要0.5V 从源极或驱动器激活控制器、只能检测到从阳极的最小4V。 我们没有一体式控制器来解决该问题。

    因此、您无法在低于此电压时对负载进行充电/放电、因此需要分立式控制逻辑。

    为了解决上述问题、我们在 TIDA-010087中使用隔离式栅极驱动器构建了 SSR。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、

    什么 id 我反向阳极和阴极,并使用它作为电源开关(我将从主电源供电)

    或者是否有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dietrich

    是的、您可以这样使用、并通过外部比较器控制使能引脚。 LM74502没有反向电流阻断功能。

    LM74502-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    我们还配有带集成比较器的电源开关、您可以直接连接电池。

    TPSI3100数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deitrich、您好!

    是的、当电池反接时、原理图中的同步功率 FET (Q25)不会立即损坏。 有一个很大的电感器与电池串联。

    INA219 ESD 二极管可能会损坏。 根据数据表、最小共模电压为-0.3V。 您需要使用具有负电源的仪表放大器来支持负共模电压、如 INA826。 INA241A 也可能是另一种选择。 它可承受高达-5V 的电压。

    此致、

    Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但有人需要反应迅速,当这发生.

    我在 TI 的"Chip Selection"中徘徊在那里

    这是栅极驱动器 https://https:// ro.mouser.com/datasheet/2/408/TCK401G_datasheet_en_20191213-1289315.pdf

    我会看你的同事张贴什么,如果我发现它不合适,也许一个好的旧 PPTC 保险丝将是足够的,启用功能不是那么需要,安全很长一段时间是优先考虑,因为我相信有人不会检查优先级或极性指示足够快。

    我可以肯定的是 Q25可以处理电流时保险丝熔断. INA219仍然是一个问题,不检查那些你提到的 INA,理想情况下,我想一些 I2C 可能是一个 INA260 ? 我没有检查它是否也可以在负电压下工作,也许是从那一个家庭..