This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:LCL 滤波器配置-连接到直流链路电容器的中点

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1467609/tida-01606-lcl-filter-configuration---connect-to-middle-point-of-dc-link-cap

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好!

我根据参考设计 TIDA-01606设计一个22kW 三相逆变器。

对于将 LCL 滤波器的星点连接到直流链路电容器的中点的选项、我有一些问题。

1.在参考设计中、我注意到 LCL 滤波器中电容器的星点直接连接到了直流链路电容器的中点。

在直接连接1到2和不连接1到2的情况下运行时、EMI 和操作有何不同?

2.如果通过大约100nF 的 Y 电容将1连接到2、该怎么办? 电路的工作是否与直接连接相同或没有连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、将中点直接连接到电容器的中性点可能会产生高电流。 为了增加阻抗、最好在这两个点之间放置几个100nF 的电容。

    从共模的角度来看、噪声将显著降低。 在差分模式下、我没有看到任何改善。

    谢谢

    BR

    Riccardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    这意味着在该 EVM 板的实际硬件中、直流电容器的中点不会连接到输出电容器的星型连接?

    还是通过一些100nF 电容器进行连接?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将推出一个包含所有最新组件的新版本、这次还有一个 EMI 滤波器。

    该设计将于2月底左右更新

    在这个设计中、还有我们将讨论的这种连接

    谢谢

    此致

    Riccardo