工具与软件:
您好!
最后、我假设问题出在 PWM C 和 D 上、它们 试图相移。 但它在全负载条件下是阻尼。 这可能是产生 Tx 初级侧波形的关键点、如下所示。
另外、我附上了 仿真文件、修改后的仿真文件与我们的板相同99%。 我所关注的是:1. Rtmin 很大。 我选择了与仿真和电子表格匹配的13K。 此外、从数据表可以看出、建议的最小电阻为10K。 所以,这是值得尝试的,但可能不是关键点。 comp 引脚、它与相移相关。 我不确定噪声是否会影响阻尼。 3. DELEF,这需要更多的阻力来增加死区。
您能否检查仿真、并告诉我我我认为是否正确。 如果我错了、请更正我。 非常感谢。