This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:PWMC 和 PWMD 阻尼

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474722/ucc28950-pwmc-and-pwmd-damping

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!  

最后、我假设问题出在 PWM C 和 D 上、它们 试图相移。 但它在全负载条件下是阻尼。 这可能是产生 Tx 初级侧波形的关键点、如下所示。  

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469544/ucc28950-ucc28950-no-phase-shift/5650187#5650187

另外、我附上了 仿真文件、修改后的仿真文件与我们的板相同99%。  我所关注的是:1. Rtmin 很大。 我选择了与仿真和电子表格匹配的13K。 此外、从数据表可以看出、建议的最小电阻为10K。 所以,这是值得尝试的,但可能不是关键点。 comp 引脚、它与相移相关。 我不确定噪声是否会影响阻尼。 3. DELEF,这需要更多的阻力来增加死区。

您能否检查仿真、并告诉我我我认为是否正确。 如果我错了、请更正我。  非常感谢。  

 e2e.ti.com/.../slum277a tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还有一件事, 为什么阻止我以前的票,所以我不能回复它。 这就是我需要创建这个新 TT 的原因。  

    您是否审阅过我在上一个工单中分享的原理图、即同一链接。  https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1469544/ucc28950-ucc28950-no-phase-shift/5650187#5650187  

    因为我们是基于 sluc222d 和 webench 进行设计的。 我们分享了原理图、计算和参考设计。 您能不能查看一下并告诉我们、哪个部分不正确? 即使是功率元件也是如此。 到目前为止、我们可以得到48V 输出。 但我们无法获得正确的相移、SR 和效率。 此外、它也无法保持5A。 您能帮忙吗? 非常紧急。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 TT 已关闭、因为提供的建议会解决大多数客户的类似问题。  如果问题仍然存在、则根据提供的信息、该问题可能与人们认为的问题不同。

    根据您的回答、它几乎像是解决了您遇到的一些问题的建议。  因此、希望该线程也会帮助其他客户。

    您是否按照建议修改了您的设计以使用应用程序 slua560中介绍的固定延迟?

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

     

    您是否使用应用手册 slua560和 Excel 设计工具审查您的设计?  应用手册 slua560内提供了指向 Excel 设计工具的链接。

    您可能需要将应用手册中讨论的600W 参考设计的原理图与您的设计进行比较。  这些差异也可以帮助您解决问题。  以下链接可为您提供包含原理图的参考设计用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

     

    使用应用手册 slua560中描述的固定延迟方法并使用应用手册中提到和链接的 Excel 设计已经解决了许多问题。   

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、我根据您的建议执行了所有操作。 我将在这里为您提供更多详细信息。

    我要制作的是700Vin 和48Vout 5A 250W 的电路板。 但是、它无法正常工作。 因此、我怀疑可能是由于 Tx 的匝数比不正确、我将电路板修改为250Vin 12V 输出5A 60W。 那么一切都与 slua560匹配。 即使计算遵循 sluc222d 也是如此。  

    现在、我们先谈谈60W 的电路板。 我分享的仿真中的组件参数就是我在电路板上设置的参数。 (MOSFET 和初级侧钳位二极管 dB 和直流除外)。 用于主 I 使用 UF4C120070K3的 MOSFET、用于辅助 I 的 MOSFET 为 ntp12n50。 我没有添加 dB 和直流的原因是它总是放大。 我不知道为什么。 用于选择的二极管 I 为 S2YA、即1600V 2A。 一旦二极管消失、初级高侧 MOSFET 也消失了。 那么、这是第一个问题、为什么放大、如何解决?  

    是 CS 引脚。 我无法获得锯齿波。 根据 sluc222d 的计算、Rs 应为330欧姆、RRE 应为33K。 我将相同的电流检测 Tx 与 EVM 配合使用、即 PE-63587NL。 如果我无法获得正确的锯齿波、那么我可能无法获得正确的 PWM C 和 D? 您能为我提供相关指导吗?

    请参阅下面的 PWM A (黄色)和 PWM D (绿色)。 图1是在突发模式下、可以看到相移、并且占空比是正确的。 不过、一旦我给它施加负载、 PWM C 和 D 的占空比将接线、如图2所示。

    图1。  空载情况下的 PWMA 与 PWMD 比较。  

    图2。  PWMA 与 PWMD in 100mA load 之间的关系

     

    以上问题是我在60W 板上遇到的问题。

    对于250W 板、我可以看到 PWM C 和 D 正尝试进行转换。 这与60W 板的行为相同。  

    您能给我一些解决这个问题的建议吗? 非常感谢。

    此致、

    佐伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    您的主题已收到、系统将按照收到的顺序对其进行审核。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、您的电流检测信号看起来不正确。  但是、这可能是因为您的负载如此低、而您只是在测量噪声。

    输出 A 和 B 以50%的占空比工作、具有50度的相位差并与主时钟同步。  输出 C 和 D 以50%的占空比运行并进行相移以实现占空比。

    当 A 和 D 同相时、转换器处于100%占空比。  当 B 和 C 同相时、转换器处于100%占空比。  当 D 与 A 的相位差为180度时、转换器以0%占空比运行。  当 C 与 B 的相位差为180度时、转换器以0%占空比运行。

    我观察了波形、结果看起来 D 正在从最小占空比相移到最大占空比再到最小占空比。  这看起来像是 D 的导通时间和关断时间、是它应该的2倍、但它是相移。

    有几种情况会导致这种情况。

    1. 已达到(2V)的逐周期峰值电流限制
      1. 可能由 CS 引脚上的噪声引起。
      2. 可以用低通滤波器来解决。 通常、1k 欧姆和220 pF 电容器可以实现该目的。
    2. 影响也就越低。
      1. 检查环路补偿是否大于45度相位裕度和大于3dB 增益裕度。
    3. 设计没有足够的斜坡补偿。

     

    以下链接可为您提供应用手册、其中介绍了使用 UCC28950的 PSFB 的分步设计过程。  有一个部分介绍了可用于检查设计稳定性的环路补偿和斜率补偿。  这里还提供了指向 Excel 工具的链接、该工具与应用手册一同提供、您也可以使用这些链接来检查设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、