Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190
主题: CC1190中讨论的其他部件
工具/软件:
您好、
我们在 CC1310的 RX 端添加了一个 LNA。
假设 LNA 的增益为15dB、我们应该更改什么正确的 RSSI 偏移?
在 没有 LNA 的情况下(uint32_t) 0x00FB88A3、RSSI 读数为-40dBm
在 使用 LNA 的(uint32_t) 0x00FB88A3中、RSSI 读数为-25dBm。
我们认为 RSSI 值应该 代表 空气中的实际损耗、AGC 水平将由 CC1310本身相应地改变。
因此、我们 将其更改为 (uint32_t) 0x000A88A3。 这样、RSSI 读数变为-40dBm、现在 LNA 已启用。
我的问题是:
1.对于外部 LNA、我对 RSSI 偏移的修改是否正确?
2.我是否应该通过添加外部 LNA 来更改 AGC_Ref 电平、或者只更改 RSSI 偏移就足够了?

谢谢