This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:添加 LNA 可实现 RSSI 偏移和 AGC 和 AGC_REF 电平

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1507710/cc1310-rssi-offset-and-agc-and-agc_ref-level-by-adding-lna

器件型号:CC1310
主题: CC1190中讨论的其他部件

工具/软件:

您好、  

我们在 CC1310的 RX 端添加了一个 LNA。  

假设 LNA 的增益为15dB、我们应该更改什么正确的 RSSI 偏移?  

在   没有 LNA 的情况下(uint32_t) 0x00FB88A3、RSSI 读数为-40dBm  

在   使用 LNA 的(uint32_t) 0x00FB88A3中、RSSI 读数为-25dBm。

我们认为 RSSI 值应该 代表 空气中的实际损耗、AGC 水平将由 CC1310本身相应地改变。  

因此、我们 将其更改为 (uint32_t) 0x000A88A3。 这样、RSSI 读数变为-40dBm、现在 LNA 已启用。   

我的问题是:  

1.对于外部 LNA、我对 RSSI 偏移的修改是否正确?  

2.我是否应该通过添加外部 LNA 来更改 AGC_Ref 电平、或者只更改 RSSI 偏移就足够了?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. RSSI 偏移调整应类似于中所述的内容  第2.3.2节 一半  SWRA542  (在 EN 300 220下将 CC1190前端与 CC13xx 配合使用): https://www.ti.com/lit/swra542
    2. 如果 PHY 设置在其他方面保持不变、则不需要修改 AGC_REF 电平。 但是、为了进行完整性检查、值得使用新设置运行 PER 与输入电平测试。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、  

    1. RSSI_OFFSET 的功能仅用于读取正确的值? 或者它确实会影响算法内的东西?  

    2.您在这里所指的 PHY 设置是什么?  

    谢谢

    Yuning  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuning:

    1、是的、它校正读取的 RSSI 值。 算法中的其他参数、例如 AGC 基准电平(AGC_REF)取决于 RSSI 值、所以它确实会影响 AGC 算法。

    2.在这种情况下、我是指所有其他 PHY 设置(数据速率、偏差、RXBW 等)、而不是任何特定的设置(当然可以更改输出功率级别)、即如果您添加外部 LNA 并且除了调整 RSSI 偏移之外不修改任何其他设置、这应该就是所需的全部。

    但是、仍建议按照之前的建议仔细检查性能。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、  

    关于第一个问题、实际上我对 RSSI_OFFSET 值有点困惑。  

    来自  第2.3.2节  一半  SWRA542、 实际更改了 0x00 FB 88A3至0x00 01. 88A3. 在另一个文档 swra682 (第14章)中、两个位是以二进制补码表示的偏移量。  

    FB 表示-5 (从示例代码、 "设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整+5 dB ")

    01表示+1、因此 是0x00 01. 88A3应将报告的 RSSI 偏移-1dB。   

    如果我错了、请纠正我。 因此 FEM (CC1190)的增益约为6dB、当 FEM 一起使用时、RSSI 读数应比默认设置(0x00)的读数低6dB FB 88A3)、正确吗?  

    谢谢

    Yuning。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuning:

    可帮助澄清这一点的示例、请访问 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856174/ccs-launchxl-cc1350-rssi-to-dbm-equation-after-reading-from-register-0x4004-517c :  

    对于868 MHz 频段中的 CC1310LP、偏移应调节+5dB、因此通过覆盖写入的偏移为-5:

    // override_phy_rx_rssi_offset_5db.xml

    // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整+5dB (默认值:0)、针对外部偏置和差分配置进行修整

    (uint32_t) 0x00FB88A3

    在433 MHz 频段、RSSI 应调整-2、因此 ofset 为+2:

    // override_phy_rx_rssi_offset_neg2db.xml

    // Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整-2dB (默认值:0)、针对外部偏置和差分配置进行修整

    (uint32_t) 0x000288A3

    在写入时、调整后的 RSSI 偏移量从默认值+5 (0x00 FB 88A3)至-1 (0x00 01. 88A3)、即比独立 CC1310低6dB。 可能需要进一步调整您的设计、但这是建议的起点和应遵循的过程。 从 SWRA542的图中可以看出、在为该设计测量时、这提供了线性 RSSI 与输入电平间的关系曲线。

    此致、

    Zack