主题中讨论的其他器件:SysConfig、
工具/软件:
您好、
我们可能有要在 CC1311上实现的特定配置要求。 请检查 CC1311中的以下配置可能性并进行评论。
FEC: 1/2速率卷积编码
前导码(4字节):AAAAAAAA
同步字(4字节):91D391D3
美白:如 CC1110中所示已启用
偏差: 3.707866 kHz
信道间隔: 363372.8027
曼彻斯特编码:已禁用
调制: 2-FSK
中心频率: 400.2 MHz 和450.1 MHz
如果频率:158.203 kHz
频率偏移: 0
谢谢、
主题四