This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:配置支持

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1509353/cc1311p3-configuration-support

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:

您好、

我们可能有要在 CC1311上实现的特定配置要求。 请检查 CC1311中的以下配置可能性并进行评论。

FEC: 1/2速率卷积编码

前导码(4字节):AAAAAAAA

同步字(4字节):91D391D3

美白:如 CC1110中所示已启用

偏差: 3.707866 kHz

信道间隔: 363372.8027

曼彻斯特编码:已禁用

调制: 2-FSK

中心频率: 400.2 MHz 和450.1 MHz

如果频率:158.203 kHz

频率偏移: 0

谢谢、

主题四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    您可以使用 SysConfig 或 SmartRF Studio 配置您的设置。 请参阅本培训。 如果您有任何问题、请告诉我:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__Aep5jzoC8OZsth7GqtnVtw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW 由于您似乎有一些自定义设置、请参阅以下主题的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/swra682

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marie、根据此处随附的表、提到 FEC 在 DSSS 的远距离模式下受支持。 在本例中、我们希望在没有 DSSS 的情况下使用 FEC 并可自定义同步字。 请告诉我、使用 CC1311P3是否可行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    可以在 setup 命令的 formatConf 参数中配置 FEC。 请参阅 TRM 表25-175。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    根据我们的要求、我们不需要 DSSS、并且我们需要同步字的可配置性。  

    在远距离模式下、我们会看到这些限制。 请建议使用可配置选项来选择一种模式、在该模式下、我们可以禁用 DSSS 并具有32位可配置同步字以及1/2速率卷积编码。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LongRange PHY 中、DSSS 可设置为1、32位同步字可配置。