Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
设计目标:
我尝试创建一个基于 915MHz 的 PHY 和 LL、它使用 16 位地址过滤和 CRC 校验、可能支持大有效载荷。
设置:
频率:915MHz
符号速率:100kbps
偏差:50kHz
RX 滤波器 BW:195.9kHz
白化:动态 IEEE 801.44g 兼容白化剂和 16/32 位 CRC
SYNC 字:16 位:0x55AC
前导码:1 字节、 在前导码和同步字中发送不同的第一个前导码位
请参阅以下代码。
问题:
1、当用 RF_cmdPropTxAdv 传输我的数据包并聆听 RF_cmdPropRxAdv 时 、我只接收另一侧的标头信息:`0F D6 为`Ω、之后没有任何内容。
我期望在 RFQueue 中看到的是`0F D6 BE AB CD EF 01 23 45 AA BB CC DD EE FF`
当我使用标头配置设置(如更改长度和地址定位)时、数据包会被过滤掉、因为它与地址不匹配。
我可以确定 TX 器件根据我的能量跟踪曲线仅传输 3 个字节以上的数据。
2. 在给定配置的情况下、我期望我的 RF_cmdPropRxAdv 在接收到第一个数据包后继续接收数据包、但它只接收一个数据包并停止给出回调。
e2e.ti.com/.../proj_5F00_main.ce2e.ti.com/.../chained_2D00_rf_2D00_cmd.syscfg.txt