Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
TI 团队大家好、
我使用多个基于 CC1312R MCU 的定制电路板。 遗憾的是、其中大多数都无法连接到调试器。 使用相同的设置和配置、仅约 1%的电路板成功连接。
下面是尝试连接时遇到的错误消息的屏幕截图:

我已验证所有电路板的电源、信号连接和调试器设置都是一致的。 我非常感谢任何帮助确定根本原因的指导或建议。
提前感谢您的支持!
此致、
Satya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 团队大家好、
我使用多个基于 CC1312R MCU 的定制电路板。 遗憾的是、其中大多数都无法连接到调试器。 使用相同的设置和配置、仅约 1%的电路板成功连接。
下面是尝试连接时遇到的错误消息的屏幕截图:

我已验证所有电路板的电源、信号连接和调试器设置都是一致的。 我非常感谢任何帮助确定根本原因的指导或建议。
提前感谢您的支持!
此致、
Satya
尊敬的 Daniel:
以下是 RFStar CC1277B1 模块的详细信息(我通过 TI 网站获得了该供应商)。



我已经连接
RFS 引脚# 36- GND - XDS110ET 引脚 1、
RFS 引脚编号 34- 3.3V - XDS110ET 引脚 5
RFS 引脚编号 25- RES - XDS110ET 引脚 11
RFS 引脚编号 16 - TMS - XDS110ET 引脚 13
RFS 引脚编号 17- TCK - XDS110ET 引脚 15
我已经在我的 PCB 上和电线上尝试过这些连接。 此外、仅供参考、一些模块使用相同的连接。
看起来设备已被检测到并且有一定的安全性问题。

感谢您的帮助。
此致、
Satya Raji
尊敬的 Daniel:
事实证明、该问题与闪存安全有关。 我以前使用过 SmartRF 闪存编程器 2. 强制擦除闪存、然后使用刷写我的应用程序 UniFlash 。 现在一切都运行良好。
我还有另一个问题、如果这对主题来说有点偏离主题、则表示歉意。 如何使用 串行引导加载程序 在无法访问 XDS110 或任何调试器的地方现场加载固件? 可以仅使用来实现这一点 RS232 串行接口 ?
提前感谢!
此致、
Satya
尊敬的 Satya:
很高兴听到!
是的、您可以将 RS232 与电平转换器配合使用、如以下应用手册所述:
CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口应用手册

您可以从 SysConfig 启用 CCFG 参数:

您也可以参阅 技术参考手册的第 10 章
此致、
Daniel