This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:XDS110 与 ET 之间无法连接

Guru**** 2644945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1545419/cc1312r-failing-to-connect-between-xds110-et

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

TI 团队大家好、

我使用多个基于 CC1312R MCU 的定制电路板。 遗憾的是、其中大多数都无法连接到调试器。 使用相同的设置和配置、仅约 1%的电路板成功连接。

下面是尝试连接时遇到的错误消息的屏幕截图:

我已验证所有电路板的电源、信号连接和调试器设置都是一致的。 我非常感谢任何帮助确定根本原因的指导或建议。

提前感谢您的支持!

此致、

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    1.你能分享你的接头连接吗?  
    2.您可以共享调试器连接设置吗?
    3.您以前是否能够刷新或擦除芯片?

    此致、
    Danie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Daniel。 我已经检查了所有的连接,在相同类型的连接,我的总数的大约 1%工作正常。 我使用 RFStar 的基于 CC1312R 的模块。 是否真的在尝试连接? 门锁的东西吗? 仅供参考、所有这些故障模块都是全新的出厂模块、以前从未连接过。

    此致、

    Satya Raji   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    1.您能分享一下 JTAG 连接器的确切引脚排列吗?

    2.如何设置 UniFlash?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    以下是 RFStar CC1277B1 模块的详细信息(我通过 TI 网站获得了该供应商)。

    我已经连接

    RFS 引脚# 36- GND - XDS110ET 引脚 1、

    RFS 引脚编号 34- 3.3V - XDS110ET 引脚 5

    RFS 引脚编号 25- RES - XDS110ET 引脚 11

    RFS 引脚编号 16 - TMS - XDS110ET 引脚 13

    RFS 引脚编号 17- TCK - XDS110ET 引脚 15

    我已经在我的 PCB 上和电线上尝试过这些连接。 此外、仅供参考、一些模块使用相同的连接。

    看起来设备已被检测到并且有一定的安全性问题。

    感谢您的帮助。  

    此致、

    Satya Raji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    感谢您的图片,连接看起来很好。

    您可以发送用于启动 UniFlash 的配置吗? 与此图类似、点击“Edit"按钮“按钮以获取完整配置。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    事实证明、该问题与闪存安全有关。 我以前使用过  SmartRF 闪存编程器 2.  强制擦除闪存、然后使用刷写我的应用程序  UniFlash 。 现在一切都运行良好。

    我还有另一个问题、如果这对主题来说有点偏离主题、则表示歉意。 如何使用  串行引导加载程序  在无法访问 XDS110 或任何调试器的地方现场加载固件? 可以仅使用来实现这一点  RS232 串行接口

    提前感谢!

    此致、

    Satya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satya:

    很高兴听到!  

    是的、您可以将 RS232 与电平转换器配合使用、如以下应用手册所述:

    CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口应用手册



    您可以从 SysConfig 启用 CCFG 参数:

    您也可以参阅 技术参考手册的第 10 章

    此致、

    Daniel