This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:15.4 堆栈在高流量情况下会断开器件链路连接

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536626/cc1312r-15-4-stack-loosing-device-link-connectivity-during-high-traffic-situations

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件:CC1310SysConfig

工具/软件:

您好!

我们在高数据传输(OTA 场景)期间确实会遇到问题、即 15.4 Stack 偶尔会断开与已配对器件的连接。

情况:

在 Linux 下具有 15.4 Stack 的收集器、使用的版本为 6.10.0029

频率为 915MHz、跳频模式、50k bps、  

已配对设备的数量 20

正常操作无问题(正常意味着设备每分钟签入一次)

在向 1 个单独的射频客户端进行高数据传输期间、堆栈开始丢失与随机其他客户端 (MAC_WS_ASYNC_IND) 的连接

具体情况是、我们在数据包之间以 200ms 的延迟发送数据包(150 字节)、最后大约发送 1k 个数据包(有效地尝试进行固件更新)

丢失的器件再次成功配对、堆栈开始随机丢失其他器件、从而导致整个系统变得越来越不稳定、直到我们停止向特定器件的数据传输过程。

这种情况是否存在已知问题以及如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    听起来、在 OAD 传输期间传感器器件超时。 原因可能是收集器错过了其他传感器的极化请求、因此它们会转换为孤立状态。


    您是否可以共享网络的配置(轮询,报告,广播,超时)?

    在和 OAD 期间如何发出请求 — 您是使用 TI 15.4 Stack Linux SDK 的流程还是自定义实现?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我正在与 Dirk 一起处理这个问题。  
    我们使用 6s 轮询间隔、60s 报告间隔和 60s 硬播间隔
    我们仍在使用以下链接中所述的 TI 原始 OAD 协议。
    https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/ti15.4stack_linux_x64/2.03.00.06/exports/docs/ti154stack-users-guide/ti154stack/native-oad.html#oad-concept-overview
    在 OTA 期间、我们在接收和处理来自其他设备的轮询请求时不会看到问题。
    谢谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您提供详细信息。

    在 OTA 期间、我们在接收和处理来自其他设备的轮询请求时没有看到问题。
    [/报价]

    您是否在收集器上跟踪收到的轮询请求 (dataIndCB)、并检查发送的数据包回调 (dataCnfCB -> ApiMac_status_success) 以确保它发送了回复?

    我认为要更深入地了解哪些数据包丢失、如果您可以将两个通道映射设置为仅一个通道、然后您可以使用数据包监听器 ( https://www.ti.com/tool/de-de/download/PACKET-SNIFFER-2/1.11.0) 观察网络流量、这将是很好的 

    您能否与我分享一份 Sniff 日志、其中显示了传感器 丢失的 szenario?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    感谢您的答复

    我以前没有使用剪刀、因此可能需要一些时间进行设置
    顺便说一句,我深入到数据包流作为你的建议,加一些更多的日志消息在 API-Mac 上,特别是 data-cnf。 也许与此相关的东西
    我发现我们有时会有很长的延迟、甚至丢失 data-cnf、在这方面处理不当可能会导致后续发送消息失败
    请问、在缺少 data-cnf 时、正确的处理应该是什么? 这是清除请求与正确的 msduthandle 总是可以帮助恢复? 或者在再次发送消息之前需要执行任何其他操作?

    再次感谢

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    如果您需要更多指导来设置嗅探器、请告诉我。

    当您说“日志消息“时、您是否已在使用 TI 记录器? - https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AUtBCHw9KYI99xItuPjn4w__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    如果没有收到确认、堆栈会执行重新发送。 在传感器端、如果未接收到确认、它将转换为孤立模式、并尝试使用退避计时器重新加入网络。

    您能否在收集器上看到将消息发送到传感器的 Mac 成功?


    我认为我们需要监听器日志来确认实际发送和错过了哪些消息。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我已经为我们的设置安装了嗅探器、在 OTA 过程中设备断开连接的问题中、附件是 catpure。 请帮助检查此日志是否可以显示原因。  
     e2e.ti.com/.../ota.zip

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    请帮助我完全理解您共享的日志。

    我可以看到所有传感器都试图通过发送 PAS (Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan Advertisement、Pan

    [引述 userid=“467893" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536626/cc1312r-15-4-stack-loosing-device-link-connectivity-during-high-traffic-situations

    在向 1 个单独的射频客户端进行高数据传输期间、堆栈开始丢失与随机其他客户端 (MAC_WS_ASYNC_IND) 的连接

    具体情况是、我们在数据包之间以 200ms 的延迟发送数据包(150 字节)、最后大约发送 1k 个数据包(有效地尝试进行固件更新)

    [/报价]

    我无法看到这种高数据传输到日志中的一个传感器。

    您使用哪种 API 和通信模式来运行它?
    它在您记录日志时是否正在运行?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    美国频段 915MHz 的此监听器配置是否正确? 似乎我只捕获了关联消息,但没有数据交换!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:  

    设置看起来正确。

    您能否与我分享您如何实现“高数据传输“?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我们在为传感器执行 OTA 时实现了这种高数据传输、每 200ms 将 128 字节的固件块从收集器发送到传感器。 完全将发送从 900 到 2000 块, 取决于不同种类的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    您使用哪个处理器作为网关、使用哪个 UART 接口与协处理器通信?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我们在 Pi CM4 上运行 Linux SDK、与具有 mt-msg 层和 UART 接口的 CC1312 成功模块通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您提供详细信息。 我认为 UART 通信应该没有问题。

    这里的基本问题是、当您启动 OAD 时、传感器将一直请求数据、直到它收到映像。

    由于没有为其他传感器保留的通信时隙、因此很可能与 OAD 消息发生冲突。

    如果连续发生多次碰撞、传感器将从重新发送转换为孤立。

    现在、为了改善这种情况、您可以在孤立时直接将传感器转换为重新加入、这样可以在收集器完成 OAD 后更快地重新加入。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Theo

    我再次确认、我们的器件已经实现了重新加入算法、并且在 OAD 过程中丢失链接后、器件可以再次与收集器配对。 但我们仍然希望对它有更多的了解。  
    当一个器件执行 OAD 时、每 200ms 请求一次固件数据包、收集器不断回复 128 字节的固件数据包
    然后另一个 deivce 向收集器发送一个 5 个读数的序列、每个读数最多 150 字节。
    那么发生冲突会导致 OAD 器件进入孤立模式吗?
    这可以通过嗅探器软件捕获吗?  
    我们只是想了解更多、以便了解如何调整算法来改进它。
    Thansk  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    1.我试图复制问题,但它还没有发生。 您能否分享您正在使用的 F2 SimpleLink SDK 版本?

    2.使用监听器时,是否只映射一个信道用于跳频?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    收集器使用 CC1312  6.10.002 Linux 协处理器
    传感器使用 CC1312 6.10.002 和 CC1310 1.50.008
    使用监听器时、我们使用所有通道进行配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    我尝试了运行 SDK  6.10.01.01 的两个传感器节点和一个协处理器节点、但仍然无法重现此问题、可能缺少配置。 您运行的是默认示例代码还是已被修改?

    遗憾的是、监听器一次只能在一个频率下工作、因此对于跳频模式、您必须仅使用通道 0(在传感器的 SysConfig 上设置、为收集器设置 collector.cfg)来获取监听器上记录的所有内容。

    您是否在 collector.cfg 中启用了所有调试标志? 您是否看到传感器请求到达协处理器?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel

    我们从示例代码开始、但 Shold 已经进行了大量修改。
    我将再次尝试在传感器和收集器上设置为通道 0 的监听器。

    此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    请告诉我该怎么做。