Other Parts Discussed in Thread: CC1310, SYSCONFIG
Thread 中讨论的其他器件:CC1310、 SysConfig
工具/软件:
您好!
我们在高数据传输(OTA 场景)期间确实会遇到问题、即 15.4 Stack 偶尔会断开与已配对器件的连接。
情况:
在 Linux 下具有 15.4 Stack 的收集器、使用的版本为 6.10.0029
频率为 915MHz、跳频模式、50k bps、
已配对设备的数量 20
正常操作无问题(正常意味着设备每分钟签入一次)
在向 1 个单独的射频客户端进行高数据传输期间、堆栈开始丢失与随机其他客户端 (MAC_WS_ASYNC_IND) 的连接
具体情况是、我们在数据包之间以 200ms 的延迟发送数据包(150 字节)、最后大约发送 1k 个数据包(有效地尝试进行固件更新)
丢失的器件再次成功配对、堆栈开始随机丢失其他器件、从而导致整个系统变得越来越不稳定、直到我们停止向特定器件的数据传输过程。
这种情况是否存在已知问题以及如何解决?