Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
工具/软件:
我们正在根据您的 433MHz 频段参考设计而设计的定制板上使用 CC1311P3(器件型号 CC1311P31T0RGZR)。 根据数据表和建议的功率表配置、我们预计 在 RF 引脚上实现+13dBm 的输出。
然而、在测试过程中、我们始终仅测量约+10dBm 的功率。 以下是您需要审核的要点。
硬件设置:
基于 TI 433MHz 参考布局的定制电路板
遵循了+13dBm 的建议 TX 功率表条目
从 TI 参考复制的匹配网络(如果需要,请查看随附的原理图)。
执行的测试:
已验证电源电压和负载条件
已尝试启用/禁用 PA_BOOST 和 TX_POWER 表组合以获得+13dBm 的功率
仅 在射频输出端观察到~10dBm、即使 PA 设置为 13dBm/也 已尝试使用 Smart RF Studio 功率配置。
请求指导:
是否需要进行任何已知的布局或匹配的电路调整、才能 在 433MHz 上实现 13dBm 的完整输出?
您能否查看 TX 功率表设置和 PA 配置、以确保 13dBm 模式的正确设置?
期待您的专家指导。