请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310主题中讨论的其他器件:AM625
如何同时调试两个开发板?
这个旧视频介绍了通过两个工作区运行两个 CCS 实例。
但 CCS 现在似乎有所不同。 应如何做到这一点?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Johny、
我们在 CCS 中将数字从 12 提高到 20、因此没有中间版本。
如果您想知道如何在 CCS 20 中执行该操作、则操作如下:

默认情况下、这将在两个器件中刷写相同的二进制文件。
此致、
Arthur