This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:调试多个开发板?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1577425/cc1310-debug-multiple-dev-boards

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:AM625

如何同时调试两个开发板?

这个旧视频介绍了通过两个工作区运行两个 CCS 实例。  

但 CCS 现在似乎有所不同。 应如何做到这一点?

https://youtu.be/i9jj_tN6U3E?si=GQHJZrUbWRPdIimW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    在 CCS 12 上、您可以添加调试探针、按如下方式连接到额外器件(请参阅 2devices.ccxml):

    可用于配置要刷写到不同器件的二进制文件:

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS v20 不是从 v12 中删除了多个版本吗? 如何在 版本 20.3.0.14___1.9.0 上完成?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、  

    我们在 CCS 中将数字从 12 提高到 20、因此没有中间版本。

    如果您想知道如何在 CCS 20 中执行该操作、则操作如下:

    1. 将新的目标配置文件添加到 config 文件夹。 您可以复制现有的一个。
    2. 在此文件的“Advanced"部分“部分中、添加额外的调试探针、并附加一个额外的器件。
    3. 不要忘记提供与您的电路板相匹配的不同序列号。

    默认情况下、这将在两个器件中刷写相同的二进制文件。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再需要运行 CCS 的两个实例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信这是一段时间。 我想的原因是我们有许多多核器件(例如 AM625)、可能需要同时调试内核。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个原因可能是无线应用通常包含发射器和接收器器件。