Other Parts Discussed in Thread: CC1175, CC1120, CC1125
部件号: CC1120
主题中讨论的其他部件: CC1175、、 CC1125
你(们)好
我们刚刚对新的 ETSI 300220-2 3.3.1 进行了预合规性测试、所有测试均通过、但测试“ Rx 杂散响应抑制“除外。 我们的设计使用载波频率 869.85MHz、2-FSK 调制器、设备:9.5kHz。
该特定 RX 测试检查在+- IF 和+- IF/2 处注入信号时是否存在降级。 频率是 62.5kHz。
请参见图片中的结果。

您是否有建议的解决方案可以帮助我们通过此测试?
谢谢。
-Henrik