This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:Rx 杂散响应抑制

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1175, CC1120, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1589737/cc1120-rx-spurious-response-rejection

部件号: CC1120
主题中讨论的其他部件: CC1175、、 CC1125

你(们)好

我们刚刚对新的 ETSI 300220-2 3.3.1 进行了预合规性测试、所有测试均通过、但测试“ Rx 杂散响应抑制“除外。 我们的设计使用载波频率 869.85MHz、2-FSK 调制器、设备:9.5kHz。  

该特定 RX 测试检查在+- IF 和+- IF/2 处注入信号时是否存在降级。 频率是 62.5kHz。

请参见图片中的结果。

image.png

您是否有建议的解决方案可以帮助我们通过此测试?

谢谢。

-Henrik

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    这是否使用自定义 PHY 设置? 请您能共享这些寄存器设置吗?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    据我所知、我们使用 SmartRF Studio 为无线电生成所有寄存器设置。

    以下是我们的寄存器设置:

    /* Private variables---------------------------------------------------------*/
    
    const radio_config_register_setting_t preferredSettings[NUMBER_OF_SETTINGS] = {
        {        CC1120_IOCFG3, 0xB0},
        {        CC1120_IOCFG2, 0x06},
        {        CC1120_IOCFG1, 0xB0},
        {        CC1120_IOCFG0, 0x40},
        {         CC1120_SYNC3, 0x6A},
        {         CC1120_SYNC2, 0x99},
        {         CC1120_SYNC1, 0x65},
        {         CC1120_SYNC0, 0x59},
        {     CC1120_SYNC_CFG1, 0x0B},
        {   CC1120_DEVIATION_M, 0x37},
        {  CC1120_MODCFG_DEV_E, 0x04},
        {    CC1120_DCFILT_CFG, 0x56},
        { CC1120_PREAMBLE_CFG1, 0x37},
        {          CC1120_IQIC, 0x46},
        {       CC1120_CHAN_BW, 0x03},
        {       CC1120_MDMCFG1, 0x66},
        {       CC1120_MDMCFG0, 0x05},
        {  CC1120_SYMBOL_RATE2, 0x83},
        {       CC1120_AGC_REF, 0x20},
        {    CC1120_AGC_CS_THR, 0x0C},
        {      CC1120_AGC_CFG1, 0xA9},
        {      CC1120_AGC_CFG0, 0xCF},
        {      CC1120_FIFO_CFG, 0x80},
        {        CC1120_FS_CFG, 0x12},
        {      CC1120_PKT_CFG2, 0x10},
        {    CC1120_RFEND_CFG1, 0x0F},
        {       CC1120_PA_CFG2, 0x66},
        {       CC1120_PKT_LEN, 0x07},
        {    CC1120_IF_MIX_CFG, 0x00},
        {   CC1120_FREQOFF_CFG, 0x32},
        {       CC1120_TOC_CFG, 0x4B},
        {         CC1120_FREQ2, 0x6C},
        {         CC1120_FREQ1, 0xBB},
        {         CC1120_FREQ0, 0x33},
        {       CC1120_FS_DIG1, 0x00},
        {       CC1120_FS_DIG0, 0x5F},
        {       CC1120_FS_CAL1, 0x40},
        {       CC1120_FS_CAL0, 0x0E},
        {     CC1120_FS_DIVTWO, 0x03},
        {       CC1120_FS_DSM0, 0x33},
        {       CC1120_FS_DVC0, 0x17},
        {        CC1120_FS_PFD, 0x50},
        {        CC1120_FS_PRE, 0x6E},
        {CC1120_FS_REG_DIV_CML, 0x14},
        {      CC1120_FS_SPARE, 0xAC},
        {       CC1120_FS_VCO0, 0xB4},
        {         CC1120_XOSC5, 0x0E},
        {         CC1120_XOSC1, 0x03},
        {    CC1120_PARTNUMBER, 0x48},
        {   CC1120_PARTVERSION, 0x23},
    };

    谢谢、

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henrik、

    可以研究启用图像补偿功能(的值为 0xC6)、详见  第 6.5 款  一半  SWRU295  (CC112X/CC1175 低功耗高性能 Sub-1GHz 射频收发器/发送器用户指南) https://www.ti.com/lit/swru295

    在您提供的设置中、此功能目前似乎已被禁用:

    您的 IF 频率需要满足以下条件:

    f_IF>2∙RX filter BWf_IF+RX filter BW/2<= 100kHz

    但这不是“硬“限制、请参阅:  CC1120:CC1120 IQ 图像补偿限值  

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、目前我们无法再使用实验室对此进行测试、但我们将尽快(或如果)统一新版本的标准、尝试进行此测试。 但您确信 CC1120 通常能够通过此杂散抑制测试?

    此致、

    Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1120 数据表中的 4.17 下的图提供了指示、 CC1125 数据表中的图 4-8 指示了图像抑制的有效性。