Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310
器件型号: CC1310
在线程中讨论的其他部件:、 Strike
您好:
我们的团队正在努力开发一个 智能街道照明 在该项目中、所有路灯通过射频网络相互通信。 我们使用的是 CC1310 IC 对于射频通信、已根据选择天线 TI 建议 。
该项目已部署在实地、并成功运行了数年。 但是、我们最近才开始体验 射频范围下降和 RSSI 波动问题 一些从器件中也有这种特性。 因此、某些街灯无法可靠地通信、并被报告为 死器件 。
下面介绍了安装 RF 灯的环境:
- 在部署现场、 11kV 高压传输线路 安装在 RF 路灯的正上方。
- 交流漏电流 已在射频天线连接器上观察到。 当相对于接地测量时、约为 120 VAC 没有任何信号。
为了便于参考、我在下面附上了上述环境中安装的灯的图像:

我希望获得 TI 团队关于这些条件是否会显著影响射频性能的指导、以及缓解此类问题的任何建议。
此外、如 TI 团队提供有关方面的任何指导、将会很有帮助 通过固件检查 CC1310 射频驱动器的运行状况 。
具体来说:
- 是否有监测的推荐方法 射频 TX 和 RX 状态或缓冲器 确定射频内核是否正忙或在任何情况下卡住?
- 可以实施 CAN 固件逻辑进行检测 异常 RF 行为 并在灯设备被声明为死机之前主动标记它?
RF SDK version -> simplelink_cc13x0_SDK_1_60_00_21
谢谢你。