This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:射频范围问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1600826/cc1310-rf-range-issues

器件型号: CC1310
在线程中讨论的其他部件:Strike

您好:

我们的团队正在努力开发一个  智能街道照明 在该项目中、所有路灯通过射频网络相互通信。 我们使用的是 CC1310 IC 对于射频通信、已根据选择天线 TI 建议

该项目已部署在实地、并成功运行了数年。 但是、我们最近才开始体验  射频范围下降和 RSSI 波动问题 一些从器件中也有这种特性。 因此、某些街灯无法可靠地通信、并被报告为 死器件

下面介绍了安装 RF 灯的环境:

  • 在部署现场、 11kV 高压传输线路 安装在 RF 路灯的正上方。
  • 交流漏电流 已在射频天线连接器上观察到。 当相对于接地测量时、约为 120 VAC 没有任何信号。

为了便于参考、我在下面附上了上述环境中安装的灯的图像:

Img1.jpeg

我希望获得 TI 团队关于这些条件是否会显著影响射频性能的指导、以及缓解此类问题的任何建议。

此外、如 TI 团队提供有关方面的任何指导、将会很有帮助  通过固件检查 CC1310 射频驱动器的运行状况

具体来说:

  • 是否有监测的推荐方法 射频 TX 和 RX 状态或缓冲器 确定射频内核是否正忙或在任何情况下卡住?
  • 可以实施 CAN 固件逻辑进行检测  异常 RF 行为 并在灯设备被声明为死机之前主动标记它?

RF SDK version -> simplelink_cc13x0_SDK_1_60_00_21

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII、

    TI 团队的任何人能否为该问题提供支持、这一点令人十分钦佩。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

    很抱歉耽误你的时间。 此帖子被错误分配、因此它未显示在任何人的筛选器中。 我现在将正确重新分配。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您观察到 120 VAC、这听起来很令人担忧  放置一个接地平面。 如此大的电气过压、芯片很可能发生故障并永久损坏。 如果您在电路板上遇到任何高电压、我建议先完全复位系统、只是为了确保芯片处于受控状态。  

    电气过应力 (EOS) 最终会使芯片性能 下降、这通常会在电流消耗较大且射频性能下降的情况下观察到。 Rx 部分对 EOS 更敏感 、因此测量 RSSI 或任何 Rx 测试时将突出显示芯片是否受到任何损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请查看 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd1e0b04.pdf 、它有助于保护天线端口以实现 EOS/ESD。 该器件可用于 0201 和 0402、应该在一定程度上有所帮助。 可能还需要对天线端口提供进一步的保护、但我想先了解一下未来设计中使用的该器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当测量相对于地球“:此接地是否在电路板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RGW :

    感谢您的答复。

    我想了解 11 kV 输电线路在布线高架时对射频灯可能产生的影响。 我一定会尝试您提供的建议;但是、我  也想知道可以在天线端口实施哪些进一步的保护以满足未来设计的需求。

    非常感谢您对提高抗此类干扰的稳健性的见解。

    谢谢。此致、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: TheGhostOf 

    我的射频板上没有接地;它只有数字接地。 测量是相对于灯驱动器的接地进行的、该驱动器由 230 VAC 输入提供、并为 LED 灯提供 12 VDC 输出。

    该 12VDC 电源进一步转换为 3.3VDC、然后提供给射频板。

    如果您需要任何其他详细信息、请告诉我。

    谢谢。此致、
    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的原因是:

    可能是此电路板上的所有电源平面都摆动、这意味着、如果在天线输入和数字接地之间进行测量、那么您的摆幅可能会小得多。

    我怀疑、11kV 的场设置非常强、以至于射频信号“消失“。 不确定是否可能屏蔽 11kV 线磁场、使天线不会“看到“这一点。 但也可能是射频和 11 千伏线不可能的组合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何实际检查 11KV 传输线路是否真正导致了该问题并使我的射频信号衰减。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有一组 LAUNCHXL-CC1310 LaunchPad、则可以在 DUT 放置在 11kV 线路附近以及放置在较远位置时测试范围。 一个 LaunchPad 放置在任何固定点上、并与 DUT 免费 LOS 相连。  这将指示 11 kV 线对范围的影响程度。 距离的最坏情况是 DUT 充当接收器。

    使用 LOS 测试范围、然后在.Tx 和 Rx 单元之间使用 11kV 线进行测试。 IFT 很可能是来自 11kV 线路的场强阻止射频信号、尤其是在 Rx 模式下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii RGW 

    我将在最后测试这个案例

    此外、您能否分享任何相关文档或参考资料、其中讨论了高压电力线影响射频信号的场景、特别是 DUT (CC1310) 在接收模式下运行时的场景? 此类文档将帮助我们和我们的客户了解由于环境干扰导致射频性能下降的可能性。

    之前、我还提到了一个有关检查“的调试点 运行状况 “的匹配 IP 地址。 对于如何监控或验证这一点、您是否有任何见解或建议?

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电过应力 (EOS) 而言、运行状况问题很棘手。 如前一篇文章所述、 EOS 最终会使芯片性能 下降、通常会在电流消耗较大且射频性能下降的情况下观察到这种情况。 Rx 部分对 EOS 更敏感 、因此测量 RSSI 或任何 Rx 测试时将突出显示芯片是否受到任何损坏。

    EOS 的问题在于、这可能会以各种方式撞击芯片、具体取决于冲击位置。 EOS 可以通过电源线、DIO 线或射频线进入。 每个最终应用案例都需要在 EOS 冲击最容易受到影响的点上评估其设计。 这必须通过电子设备以及机械零件/外壳来完成、甚至是物理接线的位置。  

    一般而言、就 EOS 而言、天线部分是最容易受到攻击的部分、因为这通常是为了获得最佳辐射。 如果 EOS 击中天线、那么 Rx 性能更有可能首先下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII RGW 

    您是否有任何相关文档或参考资料、其中讨论了高压电力线影响射频信号的场景、特别是 DUT (CC1310) 在接收模式下运行时的场景? 这对我们很有帮助、也会让我们的客户清楚地了解 这一情景。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面提供了有关电力线如何影响电子产品的良好链接、尤其是与相关的部分 电晕放电 和  干扰通信系统

    eepower.com/.../