Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1314R10
器件型号: CC1314R10
主题: CC1101 中讨论的其他器件
您好、
我是否可以申请 433MHz 使用能够与 CC1101 芯片通信的专有协议实现 CC1314R10 射频前端元件值和原理图请求?
此致。
Mong Hwee.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1314R10
器件型号: CC1314R10
主题: CC1101 中讨论的其他器件
您好、
我是否可以申请 433MHz 使用能够与 CC1101 芯片通信的专有协议实现 CC1314R10 射频前端元件值和原理图请求?
此致。
Mong Hwee.
尊敬的 Mong:
CC1314R10 目前没有 433MHz BOM RSK 封装。 这当然是可能的,但除非它是一个大订单大小,我不能给出一个时间表。 您需要联系当地的 TI 销售代表进行讨论。
您需要从的 433MHz 部分开始 LP-CC1352P7-4 (SWRC373): https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 并重新优化(单端)LC 滤波器部分、以考虑不同的器件封装尺寸、从而重新获得射频性能。
遗憾的是、TI.com 上不再提供 CC1101 评估板。 它不会影响 CC1101 本身的可用性、而只是影响评估板。
您可以使用以下适用于 433MHz 的 CC1101 参考设计进行设计、 CC1101EM 434MHz (SWR046): https://www.ti.com/lit/zip/swrr046
此致、
Zack
尊敬的 Mong:
但遗憾的是、没有。
如果订单量较大、我建议您联系 TI 销售人员以引起注意、我在接下来的几个月没有资源为此找到解决方案。
我建议从以下参考设计中 433MHz 路径的 LC 平衡 — 非平衡变压器部分开始, LP-CC1352P7-4 (SWRC373): https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 -平衡 — 非平衡变压器仍可正常工作,但需要重新调整后续匹配/滤波器部分。 如果您安装整个网络并测试传导性能、您将获得基准性能(即使用 RGZ 设计作为起点)。
然后、您需要更改(单端)LC 低通滤波器部分、以匹配 433MHz 处的最佳性能((Tx 输出、Tx 功率效率和 Rx 灵敏度之间的折衷)、同时要注意在目标区域满足法规要求。
此致、
Zack
尊敬的 Zack:
我想知道为什么 LP-CC1352P7-4 (SWRC373) 的 433MHz 前端平衡 — 非平衡变压器元件拓扑 与 下面所示的 swra640h.pdf 前端平衡 — 非平衡变压器元件拓扑不同? (例如,外部偏置 RX_TX 馈送到 LP-CC1352P7-4 中的 RF_P、但对于 swra640h.pdf、RX_TX 馈送到 RF_N) 。


此致、
Mong Hwee.