This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:CC1314R10 射频前端元件值和使用专有协议实现 433MHz 的原理图请求

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1617085/cc1314r10-cc1314r10-rf-front-end-component-value-and-schematic-request-for-433mhz-implementation-using-proprietary-protocol

器件型号: CC1314R10
主题: CC1101 中讨论的其他器件

您好、

我是否可以申请 433MHz 使用能够与 CC1101 芯片通信的专有协议实现 CC1314R10 射频前端元件值和原理图请求?

此致。  

Mong Hwee.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mong:

    您感兴趣的器件封装尺寸 RGZ 或 RSK 是多少?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    1.我想了解带有 CC1101 的 433MHz 专有协议的 RSK 封装。

    2.是否有使用 CC1101 进行项目 1 评估的评估板?

    此致、

    Mong Hwee.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mong:

    CC1314R10 目前没有 433MHz BOM  RSK  封装。 这当然是可能的,但除非它是一个大订单大小,我不能给出一个时间表。 您需要联系当地的 TI 销售代表进行讨论。

    您需要从的 433MHz 部分开始  LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 并重新优化(单端)LC 滤波器部分、以考虑不同的器件封装尺寸、从而重新获得射频性能。  

    遗憾的是、TI.com 上不再提供 CC1101 评估板。 它不会影响 CC1101 本身的可用性、而只是影响评估板。

    您可以使用以下适用于 433MHz 的 CC1101 参考设计进行设计、  CC1101EM 434MHz (SWR046):  https://www.ti.com/lit/zip/swrr046

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    是否有针对  CC1314R10 的 433MHz 射频前端元件值优化的阻抗匹配应用手册(或类似应用手册)  RSK  封装?

    此致、

    Mong Hwee.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mong:

    但遗憾的是、没有。

    如果订单量较大、我建议您联系 TI 销售人员以引起注意、我在接下来的几个月没有资源为此找到解决方案。

    我建议从以下参考设计中 433MHz 路径的 LC 平衡 — 非平衡变压器部分开始,  LP-CC1352P7-4  (SWRC373):  https://www.ti.com/lit/zip/swrc373 -平衡 — 非平衡变压器仍可正常工作,但需要重新调整后续匹配/滤波器部分。 如果您安装整个网络并测试传导性能、您将获得基准性能(即使用 RGZ 设计作为起点)。

    然后、您需要更改(单端)LC 低通滤波器部分、以匹配 433MHz 处的最佳性能((Tx 输出、Tx 功率效率和 Rx 灵敏度之间的折衷)、同时要注意在目标区域满足法规要求。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    我想知道为什么 LP-CC1352P7-4 (SWRC373) 的 433MHz 前端平衡 — 非平衡变压器元件拓扑  与 下面所示的 swra640h.pdf 前端平衡 — 非平衡变压器元件拓扑不同? (例如,外部偏置 RX_TX 馈送到 LP-CC1352P7-4 中的 RF_P、但对于 swra640h.pdf、RX_TX 馈送到 RF_N)  。

    此致、

    Mong Hwee.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mong:

    RX_TX引脚可以连接到RF_PRF_N引脚;哪个引脚无关紧要。 不同设计有不同的滤波/匹配要求、因此它们与 SWRA640 中的图不同。 请遵循已进行测试的 LP-CC1352P7-4 设计。

    此致、

    Zack