This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:SMART前导码4-GFSK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/665943/cc1200-smart-preamble-4-gfsk

部件号:CC1200

您好,

我正在将CC1200与MSP432配合使用,我想使用智能前导码功能。  

我想我不必在这里解释智能前导码,而只是为了记录TX发送数据包,而不使用CC1200作为前导码和SYN字,而是在MCU上准备整个数据包。

我要在这里检查的一件事是:我必须在各种RF速度中进行1Mbps配置。 我看到,在1Mbps的情况下,我唯一能达到此速度的方法是使用4-GFSK调制,但如果在TX端,我将发送4-GFSK调制字节,则RX端的前导码检测将会发生什么情况,因此前导码将与4-GFSK一起发送? 我猜这是基于PQT的RX端接的问题,而基于CS的RX端接又有什么问题?

PS:无法在NDA下发布任何代码

此致,

Ugljesa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当调制格式设置为4(G)FSK时,前导码和同步作为2-(G)FSK发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当使用CC1200中的内置选项时,我谈论的是SMART前导码,其中在TX端禁用CRC,前导码和同步字。 包含前导码和同步字节的数据包在MCU中形成。 您是否想说CC1200以某种方式发送2-(G)FSK中的第一个字节,但这不会产生灵敏度,因为没有对可预处理长度和同步字词进行配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我明白你的意思(我希望)。

    但这不应该是一个问题。 如果使用默认前导码/同步,则生成前导码并作为有效载荷的一部分同步时,这些将仅使用外部符号,换言之,2-GFSK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我想再问你们一个关于这个主题的问题。 我现在在美白方面遇到了麻烦。 当我从RF Studio发送时,我能够接收时间戳数据包,但当我使用设备发送时,我无法接收,然后我想到它会使前导码和同步字词白化,因为它们现在是数据的一部分。 现在,无需进行白化处理,我可以发送和接收数据包,但我想对数据包进行白化处理。 我该怎么做? 是否存在同步字被白化和除白的配置。 未找到任何... 有什么方法可以告诉我在白化之后要输入的字节是我需要的字节吗(RF Studio中同步字的默认字节):D。

    此致,

    Ugljesa。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先让我们看看简单的选项:您是否必须对数据进行白显示? 我使用这些对讲机的经验是,您可以发送包含'1'或'0'长序列的数据,而不会出现任何接收问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得和我的上司看看他的想法,但你可以说,我们不必说我们有Reed-Solomon来进行错误检测和纠正。 只是寻找选择,这样我们就可以选择做什么:D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个选项是使用相关的polynom在MCU中进行美白。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:发送同步单词和前导码时使用4-(G)FSK,接收时使用2-(G)FSK会导致问题,因为接收器接收到的预期字节数与我预期的位数不一致。

    我在注册表中找到了此信息:

    因此,我发送了4字节 的同步字来模拟RX端的2字节: 0xD75F -> 0x93和0x55DF -> 0x0B,并发送了1字节的前导码,但在RX端收到0.5字节:0x77 -> 0x5